Im Zuge einer ökologischeren und nachhaltigeren Tierhaltung ist es notwendig, die Umwelt- und Gesundheitsbedingungen der Tiere zu überwachen.
Mit Beschleunigungssensoren und LTE-Mobilfunkmodulen inklusive Lokalisierung (GNSS) von Würth Elektronik lassen sich Überwachungsanwendungen realisieren. Falls das Sensorsystem das Bewegungsmuster eines Tieres erkennt, wird automatisch ein Alarmsignal gesendet oder es können vordefinierte Personen kontaktiert werden, wenn ein abnormales Verhalten erkannt wird.
Feuchtigkeitssensoren können verwendet werden, um den Zustand der Umgebung zu überwachen. Wi-Fi-Module können integriert werden, um das Halsband mit dem Gateway zu verbinden, Bluetooth LE um die Messungen über das Smartphone auszulesen. Daten können gesammelt und schließlich an die Cloud mit AWS oder Azure gesendet werden.
Vorteile
Bluetooth
Proteus-III
Smartpone mit dem Halsband verbinden, um Daten von der Kuh zu übertragen.
Long-Range-Wan
Daphnis-I
Kostengünstiger Anschluss von Dutzenden oder Hunderten von Sensoren an ein Gateway.
Mobilfunk und Ortung
Adrastea-I
Cloud-Anbindung für Daten, Alarm und Lokalisierung der Kuh.
Klimawandel, Verlust von Anbauflächen, immer knappere Ressourcen und eine wachsende Weltbevölkerung. Es gibt immer mehr Herausforderungen in der Nahrungsmittelproduktion. Es wird nach neuen Ansätzen gesucht, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Einer davon ist die intelligente Landwirtschaft.
Mit unserer WE-Serie von FeatherWings können Sie schnell einen Prototyp Ihrer eigenen Anwendung für die intelligente Landwirtschaft entwerfen. Mit Hilfe des Sensor FeatherWing können Sie Datenpunkte wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, um zu prüfen, ob sich die Pflanzen wohlfühlen.
Die so gewonnenen Daten können mit dem Calypso Wi-Fi FeatherWing an eine beliebige Cloud gesendet werden. Auf GitHub stellen wir Schnellstarts und Beispielcode zur Verfügung um Daten in Microsoft und Amazon IoT-Plattformen zu bringen. Hier können die Daten angezeigt, gespeichert und analysiert werden um die Anlagenleistung zu optimieren.
Vorteile
Aktuatoren können jetzt manuell oder automatisch über RPC gesteuert werden.
Daten kreieren
Sensor FeatherWing
Erfassung von Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit der Pflanzenerde
Daten senden
Calypso WiFi FeatherWing
Senden der gesammelten Daten von den
Sensoren an die Cloud-Plattform
Beleuchtung
WL-SMDC
WE kann gezielte "Lichtrezepte" erstellen, die bestimmte Qualitätsparameter der Pflanze fördern, wie z. B. eine verbesserte Wurzelentwicklung, eine erhöhte Biomasse usw.
Stromversorgung
WPME-LDHM
MagI3C Power Module - ein voll integrierter Konstantstrom-LED-Treiber mit PWM und analogem Dimmen.
Professionelle Elektrowerkzeuge müssen eine hohe Leistung bringen und einer hohen Arbeitsbelastung standhalten können. Das industrielle Internet der Dinge (IoT) ermöglicht eine bessere Verwaltung der teuren Werkzeuge über drahtlose Kommunikation. In Verbindung mit Sensoren, die eine angemessene Nutzung überwachen, eröffnen sich neue Geschäftsfelder, wie etwa das Leasing von Geräten.
Die schlanken und energiesparenden Wi-Fi- und Bluetooth-Module von Würth Elektronik machen Elektrowerkzeuge kommunikationsfähig. Die Geräte können überall vernetzt werden - in der Werkstatt, im Fahrzeug oder auf der Baustelle. In Verbindung mit Temperatur-, Feuchtigkeits- und Bewegungssensoren werden die Geräte smart. Sie können Daten über Nutzung und Verschleiß zum Beispiel an eine Cloud-Anwendung übertragen. Der Vorteil: Wartungszyklen lassen sich optimal planen und Mietgeräte können nach tatsächlichem Einsatz abgerechnet werden. Darüber hinaus können mit Hilfe der Sensoren auch unsachgemäße Nutzung oder Schäden erkannt werden.
Vorteile
Elektrowerkzeuge erfassen Daten über die Nutzung und geben sie drahtlos weiter
Bluetooth
Proteus-III
Verbindung zwischen den Werkzeugen, die im Synchronmodus verwendet werden sollen: Im Synchronmodus steuert ein Master-Werkzeug die anderen. Das bedeutet, dass das Aktivieren dieses Werkzeugs über den Werkzeugauslöser auch das/die synchronisierte(n) Werkzeug(e) aktiviert.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung, um sicherzustellen, dass der Staubsauger unter den richtigen Betriebsbedingungen eingesetzt wird.
WiFi
Calypso
Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Internet: Cloud-Konnektivität für Statusinformationen und Änderungen der Einstellungen von überall auf der Welt.
Mobilfunk
Adrastea-I
Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Internet: Cloud-Konnektivität für Statusinformationen, Änderungen der Einstellungen von überall auf der Welt usw.
Kombiniert
Stephano-I
Möglichkeit, Geräte direkt über WLAN mit dem Internet und über Bluetooth® mit Smart-Geräten zu verbinden.
Die Vernetzung von Elektrowerkzeugen bietet verschiedene Vorteile und Anwendungen. Vor allem bei akkubetriebenen Werkzeugen gibt es keine Verbindung mehr zwischen den Werkzeugen, die eine synchronisierte Funktion nicht zulässt.
Mit Hilfe einer Bluetooth-Verbindung können die verschiedenen Werkzeuge aufeinander abgestimmt betrieben werden. Zum Beispiel startet ein Staubsauger, sobald die Bohrmaschine gestartet wird. Idealerweise können die verschiedenen Funktionen mit Hilfe einer App gesteuert werden.
Über ein mobiles Endgerät ist es möglich, die Nutzungs- und Verschleißdaten herunterzuladen und so die Wartungszyklen optimal zu planen bzw. im Falle eines Mietgerätes nach der tatsächlichen Nutzung abzurechnen.
Vorteile
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Erfassen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung, um sicherzustellen, dass der Staubsauger unter den richtigen Betriebsbedingungen eingesetzt wird.
Bluetooth
Proteus-III
Verbindung zwischen den Werkzeugen, die im Synchronmodus verwendet werden möchten: Im Synchronmodus steuert ein Hauptwerkzeug die anderen. Das bedeutet, dass das Aktivieren dieses Werkzeugs über den Werkzeugauslöser auch die synchronisierten Werkzeuge aktiviert.
Bei Motorradunfällen ist es von entscheidender Bedeutung, so schnell wie möglich medizinische Hilfe zu erhalten, da der Aufprall die inneren Organe schwer verletzen kann. Ein intelligenter Helm, der einen Aufprall erkennt und automatisch einen Notfallalarm auslöst, könnte daher lebensrettend sein.
Mit Beschleunigungssensoren und LTE-Mobilfunkmodulen inklusive Lokalisierung (GNSS) von Würth Elektronik lassen sich Sicherheitsanwendungen realisieren. Erkennt das Sensorsystem das Bewegungsmuster einer Kollision, wird automatisch ein Notruf abgesetzt oder es können vordefinierte Personen kontaktiert werden.
Vorteile
Ein Helm, der in der Lage ist, zu kommunizieren und Daten zu sammeln, kann die Sicherheit und den Komfort des Fahrers erhöhen.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Messung der Umweltbedingungen im Helm, um Überhitzung im Sommer oder Feuchtigkeit im Helm aufgrund von Leckagen bei starkem Regen zu vermeiden.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
• Aufprallerkennung und Aktivierung des Funkmoduls zur Einrichtung eines Notrufs.
• Aufprallerkennung zur Sammlung von Informationen für Ärzte über den Schweregrad der Verletzung.
• Erkennung von Gehirnerschütterungen.
Bluetooth
Proteus-III
Verbindung vom Helm zum Mobiltelefon zum Herunterladen von Daten wie Kopfbewegungen, spezifischen Vibrationen usw.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Übermittlung von Daten einschließlich Standortbestimmung (GNSS) an vordefinierte Empfänger.
Automatic Guided Vehicles (AGV) oder Autonomous Mobile Robots (AMR) sind für flexible Intralogistikkonzepte von entscheidender Bedeutung. Während GNSS für die Navigation im Freien verwendet werden kann, benötigen Roboter in Fabriken und Lagern andere Orientierungstechniken.
Schlüsselfaktoren für die Navigation von AMRs sind drahtlose Kommunikation und Beschleunigungssensoren für die Navigation. Würth Eleckronik bietet nicht nur Sensor- und Funkmodule an, sondern unterstützt auch verschiedene Kommunikationsprotokolle. Die Orientierung über in der Fabrik- oder Lagerhalle verteilte Ankerpunktantennen sowie die Übermittlung von Aufträgen und Status-Updates kann z.B. mit Bluetooth, Wirepas Massive Routing Mesh oder WE-ProWare Flooding Mesh realisiert werden.
Vorteile
Autonomous Mobile Robots – Autonom, aber gut vernetzt
Proprietär
Tarvos-III
Sub-GHz-Funkkommunikation in industrieller Umgebung bietet Zuverlässigkeit.
Bluetooth
Proteus-III
Finden Sie einen spezifischen Roboter, der mit der Funktion „Direction Finding“ ausgewählt wurde, um den Benutzer zum Werkzeug zu navigieren.
Wirepas
Thetis-I
Finden Sie einen spezifischen Roboter, der mit der Wirepas Positioning Engine ausgewählt wurde.
Mobile Beleuchtungen auf Baustellen, insbesondere auf Autobahnen, stellen ein großes Risiko für die Arbeiter dar, wenn diese Leuchten von unachtsamen Verkehrsteilnehmern umgestellt werden. Sensoren und ein Kommunikationsnetz sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Die Lampen und Warnbaken für den Straßenbau verfügen über Sensoren zur Erkennung von starken Bewegungsimpulsen (Aufprall) sowie zur Standorterkennung. Die Leuchten sind über ein Mesh-Netzwerk miteinander verbunden und melden jede Standortveränderung im Zentimeterbereich. Damit entfällt die regelmäßige Kontrolle entlang der Baustelle, ob sich alle Leuchten noch an der richtigen Stelle befinden. Die Vernetzung der Leuchten untereinander kann mit einem Wirepas Massive Routing Mesh, oder WE-ProWare Flooding Mesh von Würth Elektronik realisiert werden.
Vorteile
Intelligente Lampen bilden ein Netz und steuern ihre eigene Position
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Erfassung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um die tatsächlichen lokalen Wetterbedingungen zu erkennen.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Kommunikation vom Haupt-Gateway auf der Baustelle zum zentralen Server und Erlangung der Standortinformationen über GNSS-Dienste.
Long-Range-Wan
Daphnis-I
Verbindung von Dutzenden oder Hunderten von Geräten über große Entfernungen.
Mesh
Thetis-I
Verbindung von Hunderten von Geräten zur Erweiterung der Reichweite ohne die Notwendigkeit, LTE mit wiederkehrenden Kosten zu jedem Gerät hinzuzufügen.
Proprietary
Thyone-I
Verwenden Sie eine drahtlose Fernbedienung, um die Lampen einzustellen und anzupassen.
Die Beleuchtung von Start- und Landebahnen erfordert eine höchst zuverlässige Synchronisation. Die Reduzierung der Verkabelung senkt die Installationskosten und verbessert den Grad der Skalierbarkeit.
Die einfache Integration neuer Windräder in den bestehenden Park erfordert eine zuverlässige und sichere bidirektionale Funkkommunikation, um den Green Energy-Sektor zu erweitern.
Würth Elektronik bietet eine Vielzahl von GNSS-Modulen nicht nur zur Lokalisierung sondern auch zur Zeitsynchronisation an. In Kombination mit weltweit akzeptierten Funkstandards wie Wi-Fi, Bluetooth, WE-ProWare, NB-Iot und LTE Cat. M ist das Fernmanagement von Maschinen, also die Fernüberwachung und –steuerung sichergestellt. Erhalten Sie je nach Anwendung entweder weltweiten oder lokal Zugriff auf Ihre Geräte. In beiden Fällen können höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Vorausschauende und vorbeugende Wartung kann durch intelligente digitale Sensoren ausgelöst werden, die Ihnen den Status der Umgebungsbedingungen innerhalb und außerhalb des Gehäuses geben und Schutz vor natürlicher Zerstörung und außergewöhnlichen Ausfällen bietet. Die Daten können über eine sichere Cloud-Konnektivität zugänglich gemacht werden.
Vorteile
Cellular & Positioning
Adrastea-I
Wartungszugang aus der Ferne - Fernsteuerung. Zeitsynchronisation zwischen verschiedenen Leuchten. Zeitstempel für Ereignisse.
Proprietär
Setebos-I
Proprietär für sichere Mesh-Verbindung des Beleuchtungsnetzwerks. Kombiniert mit Bluetooth für individuelle Beleuchtungskonfiguration.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umgebungsbedingungen innerhalb der Leuchten. Erkennen von außergewöhnlichen Bedingungen wie eindringender Feuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennung von Erschütterungen, mechanischen Einflüssen und Belastung, wie z. B. Vogelpicken.
Kaffeemaschinen sind beliebt und im täglichen Gebrauch. Moderne Maschinen ermöglichen kreative Kompositionen von personalisierten Kaffeevarianten. Gleichzeitig orientieren sich Leasingmodelle zunehmend an den sogenannten Nassstunden oder dem tatsächlichen Verbrauch - intelligente Lösungen sind gefragt.
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren sowie Bluetooth-, WiFi- und Mobilfunkmodule von Würth Elektronik: So ausgestattet, wird eine Kaffeemaschine zum Smart Device. Mit Hilfe der integrierten Feuchtigkeitsund Temperatursensoren lässt sich die optimale Funktion der Maschine kontrollieren. Eine Veränderung der Maschinenwerte weist auf eine Störung hin, so dass der Wartungsbedarf frühzeitig angezeigt oder direkt an eine Servicestelle gemeldet werden kann. Im Leasing kann ein Abrechnungssystem durch Live-Datenübertragung in die Cloud realisiert werden. Komfortabel für den Nutzer: Über eine mobile App kann sich jeder Nutzer seinen persönlichen Kaffee zusammenstellen und z.B. die Menge an Kaffee, Milch oder Wasser voreinstellen.
Vorteile
Kaffeegenuss mit Pay-per-Use
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Die Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur gewährleistet eine optimale Funktion und einen optimalen Geschmack.
Bluetooth
Proteus-III
Verbinden Sie sich mit der mobilen App, um Ihren persönlichen Kaffee voreinzustellen oder auch als Service-Schnittstelle für den Techniker.
WiFi
Calypso
Live-Datenübertragung an die Cloud-Plattform innerhalb eines WiFi-Netzwerks.
Kombiniert
Stephano-I
Verbindung zum Internet über WiFi und zu den intelligenten Geräten der Endbenutzer über Bluetooth®.
Ältere Häuser haben oft viele Schwachstellen und sind besonders anfällig für Einbrüche. Die Nachrüstung von kabelgebundenen Sicherheitseinrichtungen ist jedoch teuer und aufwändig. Die Hersteller sollten daher auch funkbasierte Alarmsysteme anbieten.
Die Entwicklung von nachrüstbaren Alarmsystemen mit drahtloser Technologie hängt von der richtigen Kombination von Funktechnologien ab. Für das Steuerungssystem ist eine Verbindung zum Internet oder zum Mobilfunknetz erforderlich. Für die Anbindung der Sensoren können Funkfrequenzen im Sub-GHz- und 2,4-GHz-Bereich genutzt werden, wobei sowohl kurze als auch längere Distanzen überbrückt werden müssen. Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines seit langem etablierten, aber nicht öffentlich bekannten Funkprotokolls, wie WE-ProWare von Würth Elektronik, sehr vorteilhaft. Intelligente Sensorik kann das Öffnen von Fenstern oder Türen durch Messung der Luftdruck-, Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung erkennen und einen stillen Alarm auslösen.
Vorteile
Proprietäres Funkprotokoll - ein Sicherheitsvorteil
Proprietär
Tarvos-III
Das flutende Mesh-Netzwerk der WE-ProWare bietet Hunderte von Alarmsensoren sicher und zuverlässig zu verbinden. zuverlässig.
Proprietär
Thyone-I
Das flutende Mesh-Netzwerk der WE-ProWare bietet die Möglichkeit, hunderte von Alarmsensoren sicher und zuverlässig zu verbinden.
Bluetooth
Proteus-III
Zugriff auf die Einstellungen des Alarmsystems über ein mobiles Gerät mit geringer Reichweite.
Kombiniert
Setebos-I
Verbindung aller Sensoren über das WE-ProWare-Netz und gleichzeitiger Zugriff auf mobile Geräte über Bluetooth in einem Gerät.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Gleichzeitige Messung der lokalen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Absoluter Druck
WSEN-PADS
Messung des lokalen Raumluftdrucks zur Überwachung unvorhergesehener Fensteröffnungen, z. B. bei einem Einbruch.
Elektronische Geräte wie Bewegungsmelder oder Videokameras zu Überwachungszwecken, die in öffentlichen oder leicht zugänglichen Bereichen installiert sind, sind besonders gefährdet. Kriminelle werden immer versuchen, diese Geräte zuerst zu zerstören. Daher muss die vorsätzliche Zerstörung solcher elektronischen Geräte sofort erkannt und gemeldet werden.
Um Manipulationen an einem Überwachungsgerät erkennen zu können, sollten ein empfindlicher 3D-Beschleunigungssensor und ein Funkmodul integriert werden. Mit den hochwertigen und stromsparenden Komponenten von Würth Elektronik lassen sich Lösungen entwickeln, die sofort Alarm schlagen, wenn sich jemand an einer Überwachungskamera oder einem Bewegungsmelder zu schaffen macht.
Vorteile
Schutz der zu überwachenden Geräte
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Messung von Raum- oder Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Beschleunigungserkennung zum Schutz vor Vandalismus. Manipulationserkennung ist die Fähigkeit eines Geräts, einen aktiven Angriff auf das Gerät zu erkennen, und die Bedrohung durch den Angriff sollte ein Ereignis auslösen (z. B. Alarm, Abschaltung des Geräts).
Stromversorgung
WPME-VDMM
MagI3C Leistungsmodul - ein voll integrierter DC-DC-Wandler. Hohe Leistungsdichte für ein kühles Design. Einstellbare Leistung.
Beleuchtung
WI-SIQW
IR-LEDs werden verwendet, um Bereiche mit Infrarotlicht zu beleuchten, das für das menschliche Auge unsichtbar ist, aber von speziellen Kameras erfasst werden kann.
Intelligente Häuser brauchen intelligente Waschmaschinen. Nur eine Waschmaschine, die mit dem Internet der Dinge verbunden ist, kann aus der Ferne gesteuert und beispielsweise eingeschaltet werden, wenn die Solarzellen des Hauses einen Energieüberschuss liefern. Wirklich intelligente Maschinen sind mit hervorragenden Sensoren ausgestattet.
Hersteller, die ihre Waschmaschinen "intelligent" machen, eröffnen sich völlig neue Geschäftsmodelle. Maschinen, die drahtlos Befehle empfangen und Rückmeldungen geben, können als Komponenten von Smart-Home-Anlagen verkauft werden. Werden Absolutdruck-, Differenzdruck-, Temperatur- und Beschleunigungssensoren eingesetzt, um den korrekten Betrieb einer Waschmaschine zu überwachen, lassen sich Leasingmodelle entwickeln, bei denen der Kunde nur für die tatsächliche Nutzung zahlt, zum Beispiel in einem Waschsalon oder einer Gemeinschaftswäscherei. Gleichzeitig meldet die Maschine automatisch den Bedarf an Wartung, etwa wenn ihr Schwingungsverhalten das Material verändert.
Vorteile
Die Wäscherei wird nachhaltiger
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Messung von Feuchtigkeit und Temperatur in der Trommel während des Trocknungsprozesses.
Differentialdruck
WSEN-PDUS
Messung des Vor- und Nachdrucks eines Filters zur Erkennung von Filterverschmutzung.
Temperatur
WSEN-TIDS
Messung der Temperatur in der Trommel während des Trocknungsprozesses.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Überwachung und Analyse einer möglichen Unwucht der Waschtrommel.
Bluetooth
Proteus-III
Bluetooth-Verbindung für mobile Steuerung oder als Techniker-Schnittstelle.
Kombiniert
Stephano-I
Verbindung zum Internet über WiFi und zu den intelligenten Geräten der Endbenutzer über Bluetooth®.
LCDs werden häufig verwendet, um den Status von Geräten, Maschinen und Fabrikanlagen anzuzeigen. Ein kleiner LCDMonitor an einer Maschine sieht zwar elegant aus, ist aber nicht unbedingt eine sinnvolle Lösung. LCDs altern unter rauen Bedingungen schneller und sind bei Anwendungen, bei denen sie nur ein paar Mal im Jahr abgelesen werden müssen, verschwenderisch. Besser: drahtloser Datenabruf.
Wer Maschinen oder Industrieanlagen mit Flüssigkristall-Displays ausstattet, sollte sich immer überlegen, ob ein solches Display an dieser Stelle noch notwendig ist, zumal jeder Mensch, der heute an die Maschine kommt, ein Gerät mit wesentlich höherer Anzeigequalität mit sich führt. Mit den industrietauglichen Bluetooth-, Wi-Fi- und Mobilfunkmodulen von Würth Elektronik lassen sich LC-Displays einfach ersetzen und die Informationen stattdessen an eine App für mobile Geräte ausgeben.
Vorteile
Prüfen Sie das Gerät mit Ihrem Telefon
Bluetooth
Proteus-III
Nutzen Sie den Bildschirm eines mobilen Geräts und sparen Sie die Kosten für ein integriertes LC-Display in der Maschine.
Wifi
Calypso
Verwendung der WiFi-Direktfunktion zur Nutzung einer responsiven Website anstelle von Bluetooth.
Kombiniert
Stephano-I
Die Möglichkeit der Verbindung über WiFi mit dem Internet und über Bluetooth® mit den intelligenten Geräten der Endbenutzer.
Mobilfunk
Adrastea-I
Verbinden Sie ein externes Gerät über ein Mobilfunknetz mit dem Internet. Sparen Sie die Kosten für das LC-Display und verringern Sie die Anzahl der möglicherweise zu beschädigenden Komponenten.
Daten senden
Calypso WiFi FeatherWing
Übermittlung der von den Sensoren gesammelten Daten an die Cloud-Plattform
Daten kreieren
Serial Bridge FeatherWing
Messung von Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit der Blumenerde
Drehschalter an Steuergeräten waren lange Zeit eine sinnvolle Lösung. Es bestand aber immer die Gefahr der unbefugten Benutzung. Der modernere und sicherere Ansatz: das Steuergerät per Funk adressierbar machen oder es sogar zu einem IoT-Gerät machen.
Die Allgegenwärtigkeit von Smartphones und die weite Verbreitung von WiFi-Netzwerken eröffnen die Möglichkeit, auf selten genutzte Schalter an Steuergeräten zu verzichten. Mit den schlanken Bluetooth LE- und Wi-Fi-Modulen von Würth Elektronik können Sie Ihr Steuergerät drahtlos kommunikationsfähig machen. Der große Vorteil: Der Zugriff kann durch sichere Authentifizierung eingeschränkt werden. Und wo bereits eine Verbindung besteht, kann diese auch zum Update der Steuerung oder zur Verwaltung über das Internet genutzt werden.
Vorteile
Verwenden Sie Ihr Telefon, um den Schalter zu betätigen
Bluetooth
Proteus-III
Ersetzen Sie die Drehschalter durch BT-LE und verbinden Sie sie mit dem Mobilgerät. Vermeiden Sie externe Änderungen an der Steuereinheit. Vorteile wie Authentifizierung für Änderungen erforderlich. Das mobile Gerät kann die Hauptfunktionen der Steuereinheit aktualisieren.
Wifi
Calypso
Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Internet. Cloud-Konnektivität für Statusinformationen, Änderungen an den Einstellungen von überall auf der Welt usw.
Daten kreieren
Serial Bridge FeatherWing
Messung von Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit der Blumenerde.
Daten senden
Calypso WiFi FeatherWing
Übermittlung der von den Sensoren gesammelten Daten an die Cloud-Plattform
Gebäudeautomation ist eine großartige Möglichkeit, das Wohnen in Innenräumen komfortabler zu gestalten und gleichzeitig Energie zu sparen. Beleuchtungs-, Heizungsund Belüftungssysteme werden erst dann wirklich intelligent, wenn sie angemessen miteinander vernetzt sind.
Zur Messung der Raumluftqualität werden Sensoren für Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder CO² benötigt, ebenso für Heizungs- und Lüftungssysteme, automatische Fensteröffnung und Beschattungssysteme. Wi-Fi eignet sich für die Anbindung des Gateways an das Internet zur Fernsteuerung, während Mesh-Netzwerke wie unsere WE-ProWare Stand der Technik sind, um alle Sensoren und Aktoren, Lichtschalter und Klimageräte miteinander zu vernetzen.
Vorteile
Mesh networks zur Steuerung des Ambientes
Kombiniert
Setebos-I
Verbindung aller Sensoren über das WEProWare-Netz und gleichzeitiger Zugriff auf mobile Geräte über Bluetooth in einem Gerät.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Gleichzeitige Messung der lokalen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennen der Bewegung bestimmter Einrichtungsgegenstände wie Kunst.
Absoluter Druck
WSEN-PADS
Messung des lokalen Raumluftdrucks zur Überwachung unvorhergesehener Fensteröffnungen, z. B. bei einem Einbruch.
Ein grüner Garten ist das Schmuckstück eines jeden privaten oder öffentlichen Gebäudes. Doch die Bewässerung sollte klug gesteuert werden. Besonders in Zeiten der Wasserknappheit sollte nur so viel Wasser wie nötig in die Beregnungsanlage eingespeist werden. Mit Konnektivität und Sensoren werden Sprinklersysteme intelligent.
Eine intelligente Wasserpumpe erkennt, wann der richtige Zeitpunkt für die Bewässerung des Gartens gekommen ist- anhand von drahtlos verbundenen Bodenfeuchtesensoren, der Tageszeit und vielleicht sogar anhand von Daten über die Verfügbarkeit von Wasserressourcen wie einer Zisterne. Durch den Einsatz mehrerer intelligenter Wasserpumpen können Gärten oder Parks auch nur sektionsweise bewässert werden. Entwickler von Bewässerungssystemen sollten den Einsatz von Feuchtigkeitssensoren und Konnektivitätslösungen wie unserem WE-ProWare Flooding Mesh oder Wirepas Massive Routing Mesh in Betracht ziehen, um intelligente Lösungen anzubieten, die ihren Kunden helfen Wasser zu sparen.
Vorteile
Mesh networks zur Steuerung von Sprinklern
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Messung der Außenluftfeuchtigkeit und -temperatur direkt am gewünschten Pflanzbeet.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Sensing Accelaration zum Schutz vor Vandalismus. Diebstahlschutz im Falle einer Bewegung.
Vernetzung
Thetis-I
Verbindung von Hunderten von intelligenten Wassersprinklern durch ein batteriesparendes Routing-Netzwerk.
Long-Range-Wan
Daphnis-I
Verbindung von Geräten über große Entfernungen und Senden von Daten an ein Gateway.
Wer kennt es nicht - den Schlüssel vergessen und ausgesperrt. Außerdem sind Schlüssel unbequem in der Hose oder gehen in der Handtasche verloren.
Mit Hilfe einer eindeutigen Zuordnung über Bluetooth und der entsprechenden App sind solche Türöffnungssysteme sicher und komfortabel über ein mobiles Endgerät zu bedienen.
Vorteile
Bluetooth
Proteus-I/-II
Verbinden Sie sich mit dem mobilen Gerät und verbinden Sie die Tasten mit dem Tastenfeld.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Beschleunigungsdetektion für Vandalismusschutz, z.B. Manipulationserkennung
Stromversorgung
WPME-VDMM
MagI3C Leistungsmodul - ein voll integrierter DC-DC-Wandler. Hohe Leistungsdichte für ein kühles Design. Einstellbare Leistung.
Signalanzeige
WL-ICLED
ICLEDs ermöglichen eine präzise Anpassung von Farbe und Helligkeit. Sie ermöglichen dynamische Lichteffekte und Farbverläufe mit nur einer einzigen Datenleitung.
Verbindung
WR-MJ
Verbinden Sie den Smart Power Distribution and Relay Controller mit dem Internet-Gateway zu Hause.
Die Ausstattung öffentlicher Gebäude, wie z. B. Schulen, mit Luftfiltergeräten zur Infektionsvorbeugung, hat die Gebäudeverwalter mit einer zusätzlichen Wartungsaufgabe belastet. Die Hersteller von solchen Geräten täten gut daran, Wartung und Betrieb zu vereinfachen – denn nur ein richtig funktionierender Luftfilter schützt.
Je mehr Luftfilter im Einsatz sind, desto wichtiger wird die Fernwartung. Mit Differenzdruck- und Feuchtigkeitssensoren lässt sich der Zustand der Filter überwachen. Ein Internet-Gateway und eine Cloud-Anwendung machen die Fernwartung komfortabel. Zur Anbindung der Geräte an das Gateway können Wi-Fi-Module integriert werden. Eine besonders flexible Lösung ist ein 868 MHz Funkmodul mit dem proprietären Funkprotokoll WE-ProWare. Damit lassen sich bei Bedarf auch größere Entfernungen als mit Wi-Fi überbrücken.
Vorteile
Proprietäres Netzwerk für Fernwartung
Wifi
Calypso
Mit der WiFi-Direktfunktion können Sie eine responsive Website anstelle von Bluetooth verwenden oder den Filter einfach direkt mit dem Internet verbinden.
Proprietär
Tarvos-III
Verbinden mehrerer Luftfilter in großen Gebäuden miteinander durch ein Mesh-Netzwerk. Sub-GHz wegen der großen Reichweite und dem Senden von Daten durch Wände.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Messung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Sensing Acceleration für Vandalismusschutz, z.B. Manipulationserkennung.
Differentialdruck
WSEN-PDUS
Messung des Vor- und Nachdrucks eines Filters zur Erkennung von Filterverschmutzung.
Landwirtschaft, Biogasanlagen, Fuhrunternehmen und Industriebetriebe – es gibt viele Einsatzgebiete für eine mobile Achslastwaage. Beim Befahren wird die Last auf jedem einzelnen Rad des Fahrzeugs separat gewogen. Die Messwerte müssen dann zusammengeführt werden.
Bei mobilen Achslastwaagen errechnet das Wiegeprogramm das Gesamtgewicht über die gewogenen Achsen. Dazu müssen die einzelnen Waagen per Funk miteinander verbunden werden. Über ein Mesh-Netzwerk zwischen den Waagen können die Daten gesammelt und an ein mobiles Gerät gesendet werden. Eine Software in einer mobilen App kann den Schwerpunkt der Ladung berechnen. Durch die Anbindung der vernetzten Waagen an das Internet und die Ausstattung mit GPS-Modulen wird die Verwaltung des Bestandes dieser Geräte so einfach wie möglich.
Vorteile
Einfache Vernetzung - Mesh-Netzwerk zwischen den Waagen
Kombiniert
Stephano-I
WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität für Internetverbindung und Steuerung der Anwendung über Bluetooth®.
Kombiniert
Setebos-I
Mobile App Connectivit Senden von Gewichtsdaten durch mobile App. Vernetzung zwischen 4 Waagen für jedes Rad.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Sensing Acceleration zum Schutz vor Vandalismus oder zur Vermeidung von Diebstahl.
Selbst während der Pandemie wurden im Jahr 2021 mehr als 150 Millionen Container verschifft. Noch nie war es so wichtig zu wissen, wo sich Ihre Container befinden, wie in diesem Moment! Aufgrund von Materialengpässen, Engpässen in asiatischen Häfen und während einer Pandemie ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie wissen, was mit Ihren Produkten geschieht und wo sie sich befinden.
Mit dem Wirepas Mesh Netzwerk Kommunikationsprotokoll kann jedes Gerät als drahtloser Router verwendet werden und als Repeater für andere Knoten fungieren. Mit WE Sensoren ist es möglich, die Umgebungsbedingungen Ihrer Ware in den Containern zu jeder Zeit zu überwachen. Die GNSS-Module ermöglichen es, den Containerstandort zu lokalisieren.
Ein Netzwerk aus tausenden von Knoten (Containern), vergrößert den Umfang des gesamten Netzwerks und damit die zu überbrückende Distanz. Wirepas Massive bietet eine sogenannte Positioning-Engine, mit deren Hilfe Container auch innerhalb eines Gebäudes geortet werden können.
Vorteile
Vernetzung
Thetis-I
Aufbau eines riesigen Netzes von Sensorknoten mit einem robusten drahtlosen Mesh.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Gleichzeitige Messung der Innen- oder Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit des Behälters.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Wird die Containerverfolgung an das Mobilfunknetz angeschlossen, kann der Standort des Containers überall auf der Welt verfolgt werden.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennung von Beschleunigung und Aufprall, um Informationen zur Verfügung zu haben, wenn ein Container in Bewegung gerät oder wenn ein großer Schaden an der Ladung aufgetreten ist.
In diesem Land wird der Einsatz von Pestiziden durch lokale Gesetze geregelt und begrenzt. Um die Umweltgesetze einzuhalten, überwacht eine Blackbox am Traktor die Menge der auf dem Land des Landwirts ausgebrachten Pestizide. Auf diese Weise wird die Menge des versprühten Pestizids kontrolliert und eine Überdosierung vermieden.
Im Pumpenkasten der auf dem Traktor montierten Sprühanlage empfängt ein Funkmodul Daten von den Sprühdüsen. Jede Düse ist mit Differenzdrucksensoren ausgestattet, die einen gleichmäßigen Durchfluss überwachen, und ihr Funkmodul überträgt im richtigen Zeitfenster die Durchflussmenge.
Um die Berechnung zu verfeinern, kann GNSS hinzugefügt werden, um das Volumen mit der Landoberfläche abzugleichen, und NB-IoT / LTE-M kann implementiert werden, falls die zuständige Behörde verlangt, dass die Daten auf einem Server gespeichert werden.
Vorteile
Schneller Gewinn bei Verwendung eines Funkmoduls oder eines Sensors
Differentialdruck
WSEN-PDUS
Messen und Überwachen einer gleichmäßigen Dosierung über verschiedene Düsen.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Die Ermöglichung des direkten Cloud-Zugriffs über die Mobilfunktechnologie macht eine vorausschauende Wartung möglich.
Proprietär
Telesto-III
Erfassen und Senden von Daten von Sensorknoten im Pestizid-Sprühsystem und Übertragen dieser Werte an das Mobilfunk-Gateway Für US-Kunden kann das 868-MHz-Funkmodul durch sein 915-MHz-Pin- und Software-kompatibles Gegenstück, Telesto-II, ersetzt werden.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Vorausschauende Wartung bedeutet, dass das System überprüft wird, wenn eine Unwucht der Sprüharme bemerkt wird.
Straßenseitige Schutzplanken gewährleisten die Sicherheit
von Fußgängern und Verkehrsteilnehmern während der
Bauarbeiten und bei Unfällen. Oft verschieben sich diese
Leitkegel und gefährden so Menschenleben. Die Nachrüstung
dieser Leitplanken mit Sensoren gewährleistet eine frühzeitige
Erkennung der Verschiebung und rettet so Menschenleben.
Ein Beschleunigungssensor kann verwendet werden, um den Fall einer
Sicherheitsbarriere zu erkennen, und ein Positionierungssystem bestimmt
genau die Position und den Zeitpunkt der Barriere. Diese Daten können über
eine Mobilfunkverbindung an eine Datenplattform übertragen werden. Eine
Cloud-Plattform kann zur Analyse und zur Benachrichtigung des Betreibers
genutzt werden, damit dieser bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen kann.
Vorteile
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Internet: Cloud-Konnektivität für Statusinformationen, Änderungen der Einstellungen von überall auf der Welt usw. und Lokalisierung jedes einzelnen Geräts im Falle eines Diebstahls oder Auffinden aller eigenen Geräte.
Kombiniert
Setebos-I
Verbindung aller Sensoren über das WE-ProWare-Netz und gleichzeitiger Zugriff auf mobile Geräte über Bluetooth in einem Gerät.
In einer nachhaltigen Welt, in der die E-Mobilität immer wichtiger und dominanter wird, sind zusätzliche Dienstleistungen durch Konnektivitätslösungen entscheidend, um sich von anderen zu unterscheiden. Die einfache Nutzung eines E-Bikes - egal ob es sich um das eigene oder ein Leihfahrrad handelt - kann durch Technologien wie LTE, Bluetooth & GNSS einfach für jeden Nutzer gewährleistet werden.
Anstelle eines fest installierten Displays erfolgt die Steuerung einfach über das Smartphone.
Eine Bluetooth Connect App ist die smarte Schaltzentrale und so zeigt das Smartphone
das Smartphone den Navigations- und Fahrradstatus sowie die Steuerung auch bei Tageslicht übersichtlich dar.
Die elektronische Verriegelung kann durchgeführt werden und der Radfahrer kann auf Diagnose
und Supportinformationen für das Fahrrad abrufen. Sobald die Einstellungen vorgenommen wurden, speichert der Motor
automatisch die Einstellungen der letzten Fahrten.
So können Sie sicher und frei die neue Straße erkunden.
Dank einer konstanten LTE-Verbindung ermöglicht das GPS-Tracking die ständige Überwachung
der Position des E-Bikes. Selbst im schlimmsten Fall eines Diebstahls kann den Nutzern auf der ganzen Welt
geholfen werden, ihr geliebtes E-Bike wiederzubekommen.
Vorteile
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Zugriff auf alle Daten (Service- und Statusinformationen) von überall auf der Welt, ergänzt durch ein weltweites Live Tracking Signal des E-Bikes/Fahrzeugs.
Kombiniert
Setebos-I
Bluetooth-Funktion des kombinierten Moduls zur Verbindung aller Steuergeräte am Motorrad wie Schalthebel usw. Sicherer proprietärer Modus nur für Servicepersonal, um spezifische FW-Updates z. B. auf den Motor zu laden.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umgebungsbedingungen innerhalb der Batterie oder des Motors. Erkennen von außergewöhnlichen Bedingungen wie eindringender Feuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennung von Stößen und mechanischen Einflüssen und Belastungen. Erkennung der Bewegung des E-Bikes bei vermeintlichem Stillstand.
Gyro
WSEN-ISDS
Messung der Ausrichtung des Fahrrads. Kann als Kompass verwendet werden, um die Navigation zu verbessern.
Da die E-Mobilität mehr und mehr zu einem Schlüssel für einen nachhaltigen Transport wird, muss die zukünftige Ladeinfrastruktur sowohl intelligent und einfach zu bedienen als auch zukunftssicher und vernetzt sein.
Insbesondere die Verbindung zwischen verschiedenen Ladestationen untereinander und auch die geladenen Geräte müssen direkt mit der Infrastruktur kommunizieren können. Zusätzlich gibt es noch eine dritte Partei - der Mensch, der mit der Infrastruktur kommunizieren und seine Pläne und Wünsche äußern möchte. All das kann mit cleveren Kommunikationsmöglichkeiten erreicht werden: Die Verbindung der Ladestationen untereinander könnte mit cleveren Mesh-Lösungen erreicht werden, so dass keine zusätzliche Verkabelung nötig ist. Die Kommunikation mit den Autos selbst könnte über Mobilfunk erfolgen. Die direkte Kommunikation mit dem Nutzer könnte entweder ebenfalls über Mobilfunk oder über eine direkte Bluetooth- oder WiFi-Schnittstelle erfolgen. Mit intelligenten MEMS-Sensoren könnte ein Bündel von Informationen generiert werden, um so viel wie möglich über das Gerät zu erfahren. Für Zahlungsfälle könnte auch der Bedarf an weit verbreiteten Kommunikationsstandards bestehen, da der wM-Bus die Möglichkeit bietet, standardisiert mit dem Smart Meter Gateway (SMGW) zu kommunizieren.
Vorteile
Beschleunigung
WSEN-ITDS
3D-Orientierung und TAP-Erkennung als Eingabeverfahren für den Bildschirm.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Umwelteinflüsse wie eindringende Feuchtigkeit oder Übertemperatur führen zu einer reduzierten Ladeleistung.
Reststrom
WE-RCDS
Fehlerstromerkennungssensor für die Wallbox-Anwendung gemäß IEC 62955: 2018.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Fernwartungszugang - Fernsteuerung und genauer Standort der Ladestation sowie exakte Zeitangaben zur Synchronisation.
Wireless M-Bus
Metis-II
Drahtlose Verbindung zum Auslesen mehrerer Zähler ohne Verdrahtungsaufwand.
WIFI / Bluetooth
Stephano-I
Konnektivität als Serviceschnittstelle und für die Aufnahme des Betriebs.
Mit dem neuesten Sportgerät können Sie Ihren Trainingszustand verfolgen, Ihren Lieblingsmodus wählen und sich mit anderen Nutzern verbinden. Das Verbinden von Schlagbällen, Hanteln, Bällen und vielem mehr ermöglicht einen smarten Weg, das persönliche Training mit Freunden und Kollegen zu verbinden und bringt eine hohe Motivation im Wettstreit mit sich.
Würth Elektronik bietet Bluetooth und WiFi, um das Smartphone mit dem Lieblingssportgerät zu verbinden. Die Anzahl der Stöße, die Messung der Stärke eines Schlages oder die Zählung der Zeit einer Bewegung sind alles digitale Informationen, die man in der Vergangenheit im Personal Training nicht hatte. Mit diesen Daten ist es möglich, den Athleten bei der Dokumentation und Erkennung von Veränderungen und Entwicklungen zu unterstützen, und es besteht die Möglichkeit, an Wettkämpfen teilzunehmen. MEMS-Beschleunigungssensoren sind eine sehr einfache und kostengünstige Möglichkeit, diese Informationen zu sammeln. Mit Bluetooth Low Energy können diese Daten einfach an das Smart Device des Nutzers und direkt in eine Wettkampf-Cloud gesendet werden. Höchste Sicherheitsanforderungen können erfüllt werden.
Vorteile
Bluetooth
Proteus-e
Übertragung von Daten auf das Smartphone wie:
Mit zunehmenden technologischen Möglichkeiten wird auch die Haushaltsführung immer mehr automatisiert, intelligenter und komfortabler. Dazu werden viele Sensoren und Konnektivitätsfunktionen benötigt. Alle Daten müssen über WiFi durch das Internet zu benutzerfreundlichen Serveranwendungen gesendet werden.
In intelligenten Reinigungsgeräten sind viele physikalische Werte von Interesse. Temperaturen müssen überwacht werden, Drücke, vor allem bei Staubsaugern, müssen kontrolliert werden. Man muss sicher sein, dass keine Feuchtigkeit das Gerät angreift. Und vieles mehr.
Mit den digitalen MEMS-Sensoren von Würth Elektronik gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Daten sind natürlich nur dann nützlich, wenn man weiß, wie man sie nutzen kann. Deshalb ist eine Kommunikation mit dem Gerät selbst, aber auch mit dem steuernden Anwender oder übergeordneten Cloud-Systemen wichtig. Mit Bluetooth ist eine Kommunikation direkt zu einem Smart Device einfach und eine Inbetriebnahme ist problemlos möglich. WiFi ermöglicht es, die Daten in eine Cloud zu senden und dann wieder an den Benutzer zurückzusenden. Und auch ganz neue Technologien wie Matter können mit Funkmodulen integriert werden.
Vorteile
Gyro
WSEN-ISDS
Das Gyroskop ermöglicht Navigation und Bewegungserkennung in Innenräumen.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Einfache Erkennung von statischen oder beweglichen Geräten zur Energieeinsparung und Reaktivierung.
Bluetooth
Proteus-e
Übertragung von Daten auf das Smartphone wie:
Differentialdruck
WSEN-PDUS
Erfassen des pneumatischen Drucks in Staubsaugeranwendungen.
Batterien sind der Motor unserer Welt. Vor allem im Bereich der Verbraucher. Fernbedienungen, Spielzeug und viele andere Geräte funktionieren nur mit Energie aus Batterien. Die Technologie ermöglicht viele Möglichkeiten, Geräte und auch deren Batterien zu überwachen, um sie rechtzeitig aufzuladen oder auszutauschen. Alternde Batterien verhalten sich anders und bergen das Risiko eines Auslaufens oder Funktionsverlustes.
Die Messung der Temperatur und in manchen Fällen auch der Luftfeuchtigkeit ist der erste Schritt, um Informationen über die verwendete Batterie zu erhalten, die über den reinen Spannungspegel hinausgehen. Mit den Beschleunigungssensoren wird auch die Bewegung eines Gerätes überprüft und damit die Möglichkeit geboten, einfach zu erkennen, ob sich das Gerät bewegt oder nicht. Mit dieser Information kann die intelligente Batterie nicht genutzte Geräte abschalten und sowohl Energie sparen. Die integrierte Funktionalität des Sensors kann einen dahinter liegenden Mikrocontroller erst dann aufwecken, wenn sich das Gerät bewegt. Darüber hinaus kann nicht nur das Gerät selbst an den Informationen interessiert sein, auch der Benutzer könnte die Informationen über den Batteriezustand nutzen und sich daher über Bluetooth oder WiFi mit dem Gerät oder direkt mit der Batterie verbinden, um die Bedürfnisse der Anwendung zu erkennen.
Vorteile
Temperatur
WSEN-TIDS
Präzise Messung der Temperatur in Batteriezellen, um eine Überhitzung zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Geräte innerhalb der vorgegebenen Bedingungen arbeiten.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umgebungsbedingungen innerhalb des Geräts. Erkennung von außergewöhnlichen Bedingungen wie eindringender Feuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennung von Bewegungen und möglichen Schäden durch einen Absturz mit Erkennung des freien Falls.
Bluetooth
Proteus-e
Übertragen Sie Daten auf das Smartphone wie:
Mit der zunehmenden Einspeisung von erneuerbaren Energien in das öffentliche Stromnetz steigt auch der Bedarf an Informationen über die erzeugte Energie sowie die benötigte Leistung deutlich an. Nur mit Daten kann die Energieumwandlung gesteuert werden.
Mit Energiezählern ist es möglich, Energieverbräuche zu erfassen, wie es seit Jahren geschieht. Da es aber immer mehr dezentrale Energieversorger gibt, die Ökostrom produzieren, werden mehr Informationen benötigt, um die Energie zu transportieren und auch um das Netz sicher zu nutzen. Die gemessenen Energieflüsse, damit fängt alles an. Diese Informationen müssen effizient gesammelt werden, denn die Energiezähler sollten nicht selbst einen hohen Energieverbrauch haben. Die sehr unterschiedlichen Anwendungsfälle erfordern auch sehr unterschiedliche Lösungen.
In Gebieten, in denen viele Energiezähler installiert sind, sollte man die Daten von allen Zählern sammeln und an einer Stelle in ein übergeordnetes System einbringen. Vorausschauende und vorbeugende Wartung kann durch intelligente digitale Sensoren ausgelöst werden, die Ihnen den Status der Umgebungsbedingungen innerhalb und außerhalb des Gehäuses liefern und Schutz vor natürlicher Zerstörung und außergewöhnlichen Ausfällen bieten.
Die Daten können über eine sichere Cloud-Konnektivität zugänglich gemacht werden.
Vorteile
Wireless M-Bus
Metis-II
Drahtlose Verbindung zum Auslesen mehrerer Zähler ohne Verdrahtungsaufwand.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umgebungsbedingungen innerhalb der Zähler. Erkennen von außergewöhnlichen Bedingungen wie eindringender Feuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennung von Vandalismus oder mechanischer Beanspruchung des Zählers.
Bluetooth
Proteus-e
Verbindung vom Smartphone zum Zähler für die Inbetriebnahme und als Serviceschnittstelle.
Der Wirkungsgrad eines Solarmoduls wird weitgehend durch den Einfallswinkel der Sonne bestimmt. Wenn dieser Winkel dynamisch angepasst werden kann, sind deutlich höhere Energieerträge möglich. Intelligente Balkonkraftwerke mit Batterien und drahtloser Verbindung geben dem Kunden Einblick und die Möglichkeit, seinen Stromverbrauch zu kontrollieren und zu optimieren, um den größten Nutzen aus der erzeugten Energie zu ziehen.
Die dynamische Anpassung des Neigungswinkels von Solarmodulen an die Sonne kann den Ertrag des Moduls enorm steigern. Der Einsatz von MEMS Inerital Meauring Units (IMUs) ermöglicht es, die Ausrichtung des Paneels in Bezug auf die Erdanziehung zu erfassen und somit das Paneel zu jedem Zeitpunkt des Tages in den perfekten Winkel zur Sonne zu bringen. Auf diese Weise kann der Ertrag leicht gesteigert werden.
Durch den Anschluss mehrerer Panels oder Gruppen von Panels kann die Einstellung gleichzeitig oder absichtlich nicht auf die gleiche Weise erfolgen. Die Verwendung von Bluetooth LE ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu den typisch wasserdicht gefertigten Gehäusen ohne Aufwand für Service oder Inbetriebnahme.
Die LTE Cat.M Konnektivität ermöglicht eine Alarmierung bei Störungen oder Schäden durch Wetter oder Tiere (z.B. Schafe werden in diesen Gebieten oft als Rasentrimmer eingesetzt). Der auf MEMS-Technologie basierende Feuchtigkeitssensor ermöglicht eine einfache Kalibrierung des Taupunkts und die Feststellung, ob in einer bestimmten Anwendung eine Heizung aktiviert werden muss.
Vorteile
Gyro
WSEN-ISDS
Erkennung von Bewegung, Anpassung, Schock und mechanischer Einwirkung und Stress, wie z.B. Vogelpicken.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umweltbedingungen wie eindringende Feuchtigkeit.
WIFI / Bluetooth
Stephano-I
Verbinden Sie sich über ein Smartphone oder ein WiFi-Netzwerk mit dem Panel, um es in Betrieb zu nehmen und als Serviceschnittstelle.
In Solarparks ist eine ständige Wartung erforderlich. Das bedeutet, den Zustand der Solarmodule und Wechselrichter zu überprüfen oder einige Updates durchzuführen.
Würth Elektronik bietet mit der NB-Iot und LTE Cat. M Konnektivität das Fernmanagement der Wechselrichter, d.h. die Fernüberwachung und -steuerung, gibt Ihnen entweder weltweiten oder lokal geschlossenen Zugriff auf Ihre Geräte. In beiden Fällen können höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Wird ein Firmware-Update für den Wechselrichter benötigt, kann dieses ebenfalls über Mobilfunk oder über einen Servicemitarbeiter mit Bluetooth vor dem Wechselrichter übertragen werden.
Vorteile
Bluetooth
Proteus-III
Verbindung vom Smartphone
mit dem Wechselrichter zur Übertragung
Daten vom und zum Wechselrichter
Wechselrichter.
Long-Range-Wan
Daphnis-I
Dutzende oder Hunderte von Systemen können drahtlos an ein Gateway angeschlossen werden.
Reststrom
WE-RCDS
Erkennung von Gleichstromfehlern im System für ausfallsicheren Betrieb.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umgebungsbedingungen in den Wechselrichtern. Erkennung außergewöhnlicher Bedingungen wie eindringende Feuchtigkeit.
Beschleunigung
WSEN-ITDS
Erkennung von Erschütterungen, mechanischen Einflüssen und Stress, wie z. B. Vogelpicken.
Für den Energiesektor wäre es wichtig, saubere Technologien und eingebettete Softwarelösungen zur Senkung des Stromverbrauchs und der Kosten sowie Nachrüstungsüberwachungen für die Stromleitungsinfrastruktur und Bausätze für Solar- und Wetterstationen anbieten zu können. Die Lösungen überwachen dann Schwankungen und Ablenkungen von Stromleitungen sowie brandgefährdete Bereiche als Brandmelder und bieten Überwachungs- und Smart-City-Lösungen für Regierungsbehörden.
In der Energie- und Versorgungsbranche herrscht eine aufregende und sich schnell verändernde Atmosphäre. Die rasche Einführung neuer Technologien, insbesondere kommunikationsbasierter Technologien, ermöglicht es ihnen, jeden Aspekt ihres Geschäfts besser zu überwachen, zu steuern und zu optimieren. Es besteht kein Zweifel, dass Konnektivität der Schlüssel zum intelligenten Netz ist. Drahtlose Konnektivität ermöglicht die Kraftwerke und intelligenten Stromnetze von morgen.
Drahtlose Konnektivität und Netzwerkintelligenz ermöglichen die zentrale Überwachung, Selbstregulierung und Reaktion auf die Nachfrage. Ferngesteuerte Kameras und Sensoren verringern den Bedarf an Wartungspersonal vor Ort. Sensoren ermöglichen die Diagnose von erwarteten und unerwarteten Fehlern nahezu in Echtzeit, was eine genauere und schnellere Fehlerortung ermöglicht. Drahtlose Konnektivität liefert zuverlässige, genaue und sichere Daten aus dem Feld und bietet Kosten- und Einsatzvorteile gegenüber konkurrierenden Technologien.
Vorteile
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Zugriff auf alle Überwachungs- und Steuerungsdaten von jedem Ort der Welt aus. Durchführung des Lastausgleichs im Netz.
Wireless M-Bus
Metis-II
Die Sub-GHz-Funkkommunikation mit dem wM-BUS EN13757 bietet Interoperabilität und Zuverlässigkeit.
Long-Range-Wan
Daphnis-I
Geräte mit großer Reichweite ermöglichen es, sofortige Präventions- und Kontrolllösungen in einem bestehenden Netz zu installieren.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Präzise Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur an einem bestimmten Punkt, um Überhitzung und den Betrieb von Geräten außerhalb der Betriebsbedingungen zu vermeiden.
Absoluter Druck
WSEN-PADS
Der Luftdruck ist eine der Umweltdaten, mit denen sich die Wetterbedingungen vorhersagen lassen.
Temperatur
WSEN-TIDS
Präzise Messung der Temperatur an einem bestimmten Punkt zur Vermeidung von Überhitzung und Betrieb von Geräten außerhalb der Betriebsbedingungen
Ein CPAP-Gerät ist ein Gerät, das mit leichtem Luftdruck die Atemwege offen hält, während Sie schlafen. Der Dokumentationsprozess ist sehr einfach, wenn eine drahtlose Verbindung hergestellt wird. Viele Menschen sind auf ein solches Gerät angewiesen und brauchen medizinische Unterstützung bei der Auswertung der Daten. Die heutige Möglichkeit der Datenfernübertragung ist ein Segen, besonders in ländlichen Gebieten mit geringer Ärztedichte.
Mit den bekannten Funkstandards wie WiFi, NB-Iot und LTE Cat. M können die Daten einfach in ein Cloud-System übertragen werden. Das kann eine private Lösung sein oder auch eine Cloud einer Ärztekammer mit höchsten Sicherheitsstandards. Die Nutzung der Kurzstreckenübertragungsfähigkeit von Bluetooth bietet dem Patienten die Möglichkeit, den letzten Nachtschlaf sofort am Morgen auf seinem eigenen mobilen Gerät auszuwerten.
Mit einem digitalen Spirometer in Handheld-Gerätegröße ist es nun möglich, die Lunge sehr gut kontrolliert zu Hause zu trainieren. Die Lunge ausdehnen, die Lunge stärken, die Lunge aufgeblasen halten und die Lunge von Schleim und anderen Sekreten befreien... alle Vorgänge werden durch eine App auf dem mobilen Gerät und eine direkte Verbindung über Bluetooh präzise durchgeführt. Ein gut dokumentierter Trainingsfortschritt ist ebenfalls ein Mehrwert.
Vorteile
Differentialdruck
WSEN-PDUS
Messung und Überwachung der eingeatmeten und ausgeatmeten Luft.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Präzise Kontrolle der Feuchtigkeit in der ein- und ausgeatmeten Luft, aber auch der Umgebung, um die richtige Menge an Feuchtigkeit zu verarbeiten.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Übertragung der Messdaten von jedem Ort der Welt. Zugriff des medizinischen Personals auf das Gerät, um es zu kontrollieren oder sogar Einstellungen vorzunehmen.
Bluetooth
Proteus-III
Verbinden Sie ein mobiles Gerät wie z. B. ein Smartphone mit dem CPAP-Gerät oder dem mobilen Spirometer für den Zugriff auf die mobile App, die Steuerungsfunktion und Firmware-Updates.
Bluetooth
Proteus-e
Verbinden Sie sich von einem mobilen Gerät wie einem Smartphone mit dem CPAP-Gerät oder einem mobilen Spirometer über eine mobile App.
Wifi
Calypso
Integrieren Sie das CPAP-Gerät in ein lokales WiFi-Netzwerk, um Cloud-Konnektivität und sofortige Datenübertragung und Analysen wie Alarme zu ermöglichen.
Im medizinischen Umfeld müssen viele Prozesse befolgt und korrekt dokumentiert werden. Nicht selten bedeutet dies, dass eine gut ausgebildete Person Dinge erledigen oder dokumentieren muss, was viel Zeit kostet, die für die wirklich wichtigen Arbeiten fehlt, vor allem die Zeit für die Pflege.
Würth Elektronik bietet mit einer Vielzahl von weltweit akzeptierten Funkstandards wie WiFi, Bluetooth, WE-ProWare, NB-Iot und LTE Cat. M das Fernmanagement von Geräten, d.h. die Fernüberwachung und -steuerung, ermöglicht Ihnen je nach Anwendung entweder einen weltweiten oder lokal geschlossenen Zugriff auf Ihre Geräte. In beiden Fällen können höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
Vorausschauende und vorbeugende Wartung kann durch intelligente digitale Sensoren ausgelöst werden, die Ihnen den Status der Umgebungsbedingungen innerhalb und außerhalb des Gehäuses geben und Schutz vor natürlicher Zerstörung und außergewöhnlichen Ausfällen bieten. Die Daten können über eine sichere Cloud-Konnektivität zugänglich gemacht werden.
Vorteile
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
WSEN-HIDS
Verfolgung der Umgebungsbedingungen innerhalb der Leuchten. Erkennen von außergewöhnlichen Bedingungen wie eindringender Feuchtigkeit.
Mobilfunk & Positionierung
Adrastea-I
Fernwartungszugang - Fernsteuerung und Dokumentationspflicht.
Neue und bessere Materialien ermöglichen es, immer robustere, leichtere und haltbarere Prothesen und Implantate herzustellen. Die Herstellung und Verarbeitung dieser Materialien macht immer wieder neue Bearbeitungsmethoden notwendig
Alle beweglichen Maschinen wie Fräsmaschinen, Drehbänke und CNC benötigen eine exakte Positions- und Bewegungsrückmeldung. Dies kann mit 6-Achsen MEMS-Sensoren von Würth Elektronik realisiert werden.
Pneumatische Steuerungen müssen mit hoher Genauigkeit gemessen werden, z.B. mit Differenzdrucksensoren nach dem MEMS-Prinzip. Diese Sensoren sind sehr genau, temperaturkompensiert und werkskalibriert.
Um Zugang zu arbeitenden Maschinen zu erhalten, ohne automatisierte Prozesse zu stoppen, kann sich der Servicetechniker drahtlos über Bluetooth oder WiFi mit der Maschine verbinden, um Betriebsstunden oder Füllstände auszulesen oder die Maschine zu kalibrieren.
Vorteile