Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik Service für Strommesswandler
Würth Elektronik hat sein kostenloses Design-Tool REDEXPERT um den Current Sense Transformer Selector erweitert. Er ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, anhand von Parametern die für ihre Anwendung geeigneten Strommesswandler (Current Sense Transformer) aus dem Portfolio des Herstellers elektronischer und elektromechanischer Bauelemente auszuwählen.
Strommesswandler zur Messung von Wechselstrom haben einzigartige Vorteile gegenüber anderen Strommesslösungen: galvanische Isolierung, geringe Verlustleistung, hohe Störfestigkeit gegen Signalrauschen und eine einfache Schaltung. Die Auswahl des passenden Stromsensors kann je nach Anwendung eine Herausforderung sein. Mit dem Current Sense Transformer Selector bietet Würth Elektronik ein einzigartiges Design-Tool, das es in dieser Form bisher am Markt nicht gab.
Inklusive Simulation
Nach Eingabe der Parameter Strom, Frequenz, Signaltyp und gewünschter maximaler Fehlerrate findet der Selector alle verfügbaren Optionen in der Produktdatenbank von Würth Elektronik, die diesen Kriterien entsprechen. Das Tool liefert eine Liste der Bauteile mit den entsprechenden Parametern und simuliert den Temperaturanstieg sowie den Fehler über Frequenz und Strom. Darüber hinaus erlaubt das Tool den direkten Vergleich verschiedener Optionen in einer Simulationsansicht und stellt für das ausgewählte Bauteil eine Übersichtsseite mit sämtlichen relevanten Informationen bereit. Diese auf Messreihen basierenden Simulationen ersparen Entwicklerinnen und Entwicklern eigene Tests für die Auswahl von CST.
Der Auswahlprozess ohne REDEXPERT Current Sense Transformer Selector sieht wie folgt aus: Zunächst muss der Strommesswandler mit einer passenden ET-Konstante ausgewählt werden, damit er auch unter ungünstigen Bedingungen – also bei niedrigen Frequenzen und hohen Strömen – nicht in die Sättigung gerät. Zudem ist darauf zu achten, dass der CST bei maximalem Strom nicht überhitzt. Nicht zuletzt müssen bei der Auswahl des Bauteils auch die für die jeweilige Anwendung erforderlichen Fehlereigenschaften berücksichtigt werden. Da Datenblätter von Strommesswandlern nicht alle anwendungsrelevanten Parameter abdecken – und dies in der Praxis auch nicht leisten können – ist es häufig notwendig, mehrere Bauteile zu testen, um die optimale Wahl zu treffen.
Anwendungen
Typische Anwendungen von Strommesswandlern sind Wechselstrommessungen, getaktete Stromversorgungen, Überlasterkennung, Lastabwurf/Abschalt-Erkennung, Metering, Lastmessung und Hochfrequenz-Stromerfassung.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.