Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

09. November 2026
Bauelemente

TCXOs für GNSS- und HF-Systemdesign

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Zwei sehr kompakte temperaturkompensierte Quarzoszillatoren von IQD: IQXT-601 und IQXT-602

IQD stellt kompakte, temperaturkompensierte Quarzoszillatoren mit Clipped-Sine-Signal vor

IQD, ein Unternehmen der Würth Elektronik eiSos Gruppe, stellt Quarzoszillatoren für anspruchsvolle Anwendungen vor. Die Modelle IQXT-601 und IQXT-602 sind Clipped-Sine-TCXOs, die in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 55 MHz erhältlich sind. Einige der Frequenzen wurden speziell auf die Referenzanforderungen von GNSS- und HF-empfindlichen Timing-Anwendungen zugeschnitten. Für Ingenieurinnen und Ingenieure, die an GNSS-Empfängern, Ortungssystemen oder HF-Frontends arbeiten, bedeutet das, dass sie keine Kompromisse bei der Frequenzauswahl mehr machen müssen und die Time-to-Market sich verkürzt.

Die neuen TCXOs sind in SMT-bestückbaren keramischen Gehäusen von nur 2,0 × 1,6 mm beziehungsweise 2,5 × 2,0 mm untergebracht und verfügen über einen Ausgang mit abgeschnittenem Sinussignal (Clipped-Sine). Damit stellen sie eine kompakte, leistungsstarke Timing-Lösung für Positionierungs-, Funk- und HF-Anwendungen mit besonders platzsparender miniaturisierter Elektronik dar.

Beide Bauelemente zeichnen sich durch eine Frequenzstabilität von ±0,5 ppm über den gesamten industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C sowie durch ein geringes Phasenrauschen aus. Sie liefern so eine saubere, stabile Referenz für anspruchsvolle Zeitgeberarchitekturen. Die TCXOs arbeiten mit Versorgungsspannungen von 1,71 V bis 3,63 V und können auf diese Weise sowohl an 1,8-V- als auch an 3,3-V-Schienen betrieben werden. Dies macht die Oszillatoren flexibler integrierbar.

Basis für genaue Uhren

Die TCXOs mit abgeschnittenem Sinussignal bieten eine präzise, temperaturkompensierte Frequenzregelung für eine Vielzahl von Anwendungen wie GNSS- und HF-empfindliche Zeitmessanwendungen für Navigation und Telematik, drahtlose Netzwerke, Smartphones und Wearables, Low-Power-Wide-Area-Network- oder IoT-Module sowie HF-empfindliche Anwendungen.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren