Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erhält weltweit erstes TDAP-Stage-2-Zertifikat für EMV-Drosseln
Das Labor von Würth Elektronik im Quality Design Center Asia, Shenzhen, wurde durch die VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH mit dem weltweit ersten TDAP-Stage-2-Zertifikat für das Produkt „Drossel zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen“ ausgezeichnet. Damit ist Würth Elektronik berechtigt, Prüfungen im eigenen Labor unter Aufsicht von VDE Experten in der chinesischen Niederlassung durchzuführen. Die Prüfergebnisse werden vom VDE anerkannt und ermöglichen bei positivem Ausgang eine VDE Zertifizierung.
Das TDAP (Test Data Acceptance Program) des VDE Instituts beschleunigt den Zertifizierungsprozess und verkürzt damit die Zeit bis zur Marktreife. Die Zertifizierung des Labors in Shenzhen bedeutet konkret, dass Würth Elektronik Freigabemessungen nach IEC 60938 für seine Gleichtaktdrosseln selbst durchführen darf.
Die Prüfung des Labors in dem erst kürzlich erweiterten Quality Design Center Asia war von einem intensiven fachlichen Austausch begleitet. Nach der erfolgreichen Zertifizierung wurde nun in Offenbach das Zertifikat an Yangyang Chen übergeben, den Leiter der Würth Elektronik Einrichtung in Shenzhen.
Beschleunigte Zertifizierung
„Da dieser Produktbereich bei uns besonders nachgefragt wird, sind das TDAP-Stage-2-Zertifikat für unsere Gleichtaktdrosseln und die damit einhergehende Erleichterung bei der Produktzertifizierung hochwillkommen. Ich sehe dieses Zertifikat allerdings auch als Anerkennung der Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort sowie der überragenden Qualität ihres Labors. Das ist nicht zuletzt ein Signal für den Markt, denn das QDC ist auch Dienstleister“, erklärt Yangyang Chen, Leiter der Würth Elektronik Einrichtung in Shenzhen.
Das im August 2008 gegründete QDC Asia erstreckt sich über eine Fläche von rund 4700 m². Der spezielle Prüfbereich umfasst 1700 m² und beherbergt mehr als 300 hochpräzise Prüfgeräte. Das Zentrum arbeitet nach den Normen ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17043 und ist als Prüflabor sowie als Anbieter von Eignungsprüfungen akkreditiert.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.