Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erneuert Online-DC-DC-Wandler-Designer
Der DC-DC-Wandler-Designer ist das am häufigsten genutzte Berechnungstool in REDEXPERT. Würth Elektronik hat den Online-Service nun komplett überarbeitet und erweitert. Das Herzstück des neuen Tools ist die proprietäre, hochgenaue Verlustberechnung für Induktivitäten, die auf der realen Charakterisierung der Bauteile basiert. Zudem werden Induktivitäts- und Kapazitäts-Bias-Effekte berücksichtigt. Neu ist eine Worst-Case-Option für Verluste und Temperaturanstieg, ein wertvolles Werkzeug für ein robustes Design, das auf alle realen Betriebsbedingungen vorbereitet ist.
In der Praxis ändert sich die Induktivität eines Kerns durch den DC-Bias erheblich – ein Effekt, der in einfachen Spezifikationen in Datenblättern systematisch ignoriert wird und zu einer falschen Bauteilauswahl führt. Gleiches gilt für Keramikkondensatoren, deren Kapazität unter Betriebsspannung deutlich abfällt. Der neue DC-DC-Wandler-Designer spiegelt diese Realität genau wider und liefert Verlust- und Temperaturschätzungen, die dem tatsächlichen Verhalten auf der Leiterplatte weitaus näher kommen.
Automatische Topologieauswahl
Das Tool wählt die geeignete Schaltungstopologie anhand der Eingabeparameter automatisch aus: Buck (synchron/asynchron), Boost (synchron/asynchron) und SEPIC. Für erfahrene User, die mit spezialisierten oder selteneren Schaltungstopologien arbeiten, steht ein Modus für benutzerdefinierte Topologien zur Verfügung. Zusätzliche Filter für Automobilanforderungen, Abschirmung und Bauteilhöhe vereinfachen die Bauteilauswahl in spezifischen Anwendungsbereichen. Bereits in diesem ersten Schritt ermöglicht ein Link zum MagI³C Power Module Designer den Vergleich der diskreten Schaltung mit einer integrierten Modullösung.
Verbesserter Komponentenvergleich
Die Analyse wurde im Vergleich zum bisherigen Tool deutlich erweitert. Das System empfiehlt die fünf am besten geeigneten Komponenten auf Grundlage einer gewichteten Bewertung von Leistung und Gehäusegröße. Mehrere Bauteile können direkt verglichen werden: Verluste in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom (Iout) und der Schaltfrequenz (Fsw) werden für die gewählten Komponenten gleichzeitig im selben Diagramm angezeigt. Zudem wurden die Diagrammoptionen erheblich ausgebaut: Zoomen, Fadenkreuz-Cursor sowie Export als Bild oder Excel-Datei. Erfahrene User können jede beliebige Komponente aus dem gesamten Portfolio von Würth Elektronik manuell in das Tool laden, ohne auf die automatische Empfehlungsliste beschränkt zu sein.
Inklusive Kondensatorempfehlung
Neu ist zudem, dass nun auch Kondensatoren sowie ein geeigneter Microchip-Controller für die gegebenen Eingangsparameter empfohlen werden. Ein Link zum MagI³C Power Module Designer ermöglicht den Vergleich der diskreten Schaltung mit einer integrierten Modullösung.
Die Übersichtsseite fasst alle Simulationsergebnisse zusammen und erstellt eine vollständige Stückliste mit bis zu sechs Komponenten. Diese können als kostenlose Muster angefordert oder direkt in den Warenkorb gelegt werden. Der DC-DC-Wandler-Designer steht unter redexpert.we-online.com zur Verfügung.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.