Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

27. März 2024
Bauelemente

Intelligente LED-Steuerung leichter zu realisieren

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die Bauteile WL-ICLED auf weißem Hintergrund.

Würth Elektronik präsentiert LEDs mit integriertem Controller

Waldenburg, 27. März 2024 – Würth Elektronik bietet unter der Bezeichnung WL-ICLED eine neue Reihe von RGB-LEDs mit integriertem Controller (IC) an. Die als Pixel ansteuerbaren Bauelemente vereinen eine rote, eine grüne und eine blaue LED sowie einen vorprogrammierten IC. Die in vier Bauformen erhältlichen intelligenten LEDs sind in der Pixelfarbe individuell ansteuerbar und digital dimmbar mit Helligkeiten von 0 bis 100 Prozent.

Mehr als 16 Millionen verschiedene Farb- und Helligkeitswerte können mit den neuen RGB-LEDs dargestellt werden. Sie sind kompatibel mit Open-Source-Bibliotheken wie FastLED. Da weniger Bauteile wie zum Beispiel Vorwiderstände benötigt werden, sind Display-Lösungen mit den intelligenten LEDs nicht nur schneller umsetzbar, sie arbeiten auch energiesparender als beim Einsatz einzelner LEDs. Anwendungsbereiche der Bauelemente sind beispielsweise Signalsteuerungssysteme, vollfarbige Matrix-Displays, Audio- und Spielgeräte, ambiente Innenbeleuchtungen oder Anzeigen an Ladesäulen. Folgende Bauformen sind ab sofort verfügbar: 2020 Chip LED compact, 3210 Chip LED Side View, 2121 PLCC6 mit Bypass und 5050 PLCC4.

Feuchtigkeitsschutz

Im Gegensatz zu bisher auf dem Markt erhältlichen vergleichbaren Lösungen zeichnen sich die intelligenten LEDs von Würth Elektronik mit einem Moisture Sensitivity Level von MSL3, statt wie sonst üblich MSL5a oder MSL6, durch eine geringere Feuchtigkeitsempfindlichkeit bei der Bestückung aus. Außerdem entsprechen einige Bauelemente der Schutzart IPx7, können also sogar kurzzeitig untergetaucht werden, ohne Schaden zu nehmen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal der LED-Chipsätze sind ihre Goldbeschichtung für Chip-LED-Modelle und die Silberbeschichtung für PLCC-Modelle, die zur besseren Lötfähigkeit führt. Verfügbar in 8-Bit- und 12-Bit-Versionen bieten die intelligenten LEDs mehr Optionen für die PWM- Auflösung. 

Standardisierte Qualifikation

Für alle Modelle der Produktgruppe sind photobiologische Testberichte nach EN 62471:2008 und IEC 62471:2006 verfügbar. Dies ist beispielsweise dann relevant, wenn die intelligenten LEDs in Spielzeugen eingesetzt werden. Mit dem neuen Produkt zielt Würth Elektronik nicht auf den Automotive-Markt, die Tests und Qualifikationen wurden aber methodisch gemäß AEC Q102-003 durchgeführt, um Kundinnen und Kunden objektiv vergleichbare Spezifikationen an die Hand zu geben.

Die LEDs mit integriertem Controller können ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager geordert werden. Entwicklerinnen und Entwickler erhalten kostenlose Muster.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren