Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

26. Juni 2023
Bauelemente

Höchster Sättigungsstrom auf kleinstem Raum

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Würth Elektronik stellt SMT-Power-Induktivität WE-HEPC vor

Waldenburg, 26. Juni 2023 – Mit WE-HEPC präsentiert Würth Elektronik ihre bisher kompakteste magnetisch geschirmte Leistungsinduktivität auf NiZn Ferrit Basis. Das Produkt ist durch einen neuen komplett automatisierten Herstellungsprozess von einer sehr hohen gleichbleibenden Qualität und weist einen höheren Sättigungsstrom auf als bisherige eigene oder bekannte konkurrierende Produkte. Es sind insgesamt 15 Modelle verschiedener Werte (L: 3,3 ~ 100 μH; ISAT: 1,3 ~ 3,3 A) in den Bauformen 5030 (4,8 x 4,8 x 1,8 mm) und 6030 (5,9 x 5,9 x 2,85 mm) verfügbar.

WE-HEPC eignet sich für DC/DC-Wandler, Filteranwendungen, Embedded Computer und andere Anwendungen in kompakten Designs. Der Betrieb ist im Bereich von -40°C bis +125°C und dank AEC Q-200 Grade 1-Qualifizierung auch in Automobilanwendungen möglich. Würth Elektronik hat darauf geachtet, dass das Landpattern kompatibel zu den älteren Induktivitäten WE-SPC, WE-TPC ist, so dass Kunden eine maximale Flexibilität für das Design ihrer Applikation haben.

WE-HEPC ist, wie alle Produkte des Katalogs Electronic Components 2022/2023, ab sofort in beliebigen Stückzahlen ab Lager verfügbar. Entwickler erhalten auf Anfrage kostenlose Muster.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren