Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

23. Juni 2026
Bauelemente

Breitbandige Unterdrückung elektromagnetischer Störungen mit hoher Permeabilität

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die nanokristallinen Kabelkerne WE-NCC

Würth Elektronik bietet nanokristalline Kerne für die Kabelkonfektion

Würth Elektronik erweitert sein Angebot im Bereich der Kabelentstörung. Konventionelle MnZn- und NiZn-Ferritkerne zur Kabelkonfektionierung werden ab sofort durch nanokristalline Kabelkerne ergänzt (www.we-online.com/we-ncc). Die Baureihe mit der Bezeichnung WE-NCC dient der breitbandigen Unterdrückung leitungsgebundener elektromagnetischer Störungen. Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform, hohe Temperaturstabilität und ausgeprägte Permeabilität aus.

Im Vergleich zu konventionellen MnZn- und NiZn-Ferritkernen weisen die nanokristallinen Kerne eine deutlich höhere Niederfrequenzimpedanz und ein breitbandiges Impedanzverhalten auf. WE-NCC ist für Kabeldurchmesser von 3,7 bis 21,1 mm erhältlich. Die Anfangspermeabilität liegt zwischen 30 000 und 90 000. Die magnetische Flussdichte erreicht bis zu 1,2 T, die Curie-Temperatur beträgt mehr als 540 °C. Diese Eigenschaften gewährleisten ein stabiles magnetisches Verhalten über einen weiten Temperaturbereich sowie eine wirksame Filterung über ein breites Frequenzspektrum. Geeignet sind die Kabelkerne zum Beispiel für die Entstörung von Kabeln in der Industrieelektronik, der Wechselrichtertechnik, in Windenergieanlagen, Frequenzumrichtern und Motorantriebssystemen. Das nanokristalline Material ermöglicht kleinere Kernabmessungen bei gleichwertiger oder besserer Einfügedämpfung. Gegenüber MnZn-Kernen ergibt sich zudem ein deutlicher Gewichtsvorteil.

Breite Auswahl an EMV-Produkten

Elektromagnetische Verträglichkeit ist von Anfang an ein zentrales Anliegen von Würth Elektronik. Zum breiten Portfolio an Entstörungsbauelementen gehören unter anderem Ferrite zur Kabelkonfektionierung, die nun um die nanokristallinen WE-NCC erweitert werden. Würth Elektronik bietet darüber hinaus Literatur, Webinare sowie individuelle Beratung und praktische Design-in-Unterstützung bei EMV-Herausforderungen an. Bei der Auswahl der passenden Ferrite, zum Beispiel hinsichtlich der benötigten Impedanz, hilft das Online-Tool REDEXPERT. Alle Entstörlösungen sind ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar, kostenlose Muster werden auf Anfrage bereitgestellt.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren