02. November 2026
Intelligente Systeme

Hohe Ströme auf Standardleiterplatten dank vertikaler Stromschienen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressemitteilung PowerBusbar PF

Würth Elektronik ICS stellt PowerBusbar PF vor

Niedernhall, 29. Oktober 2026 – Würth Elektronik ICS präsentiert mit PowerBusbar PF eine innovative Stromschiene, die platzsparend vertikal in eine Leiterplatte eingepresst wird und damit die Stromtragfähigkeit auf Leiterplatten gezielt dort erhöht, wo sie benötigt wird. Gleichzeitig verbessert sie das Wärmemanagement und kann den Einsatz kostenintensiver Spezialleiterplatten wie beispielsweise Dickkupferleiterplatten oder Leiterplatten mit Kupferinlays, reduzieren.

Die Stromschiene PowerBusbar PF (PF steht für Press-Fit) ist in vier Standardgrößen erhältlich, in den Längen von 19 bis 59 mm, mit 18,4 mm Höhe und 1,2 mm Dicke. Durch die Kombination der verschiedenen Längen lassen sich unterschiedlichste Strompfade realisieren. Darüber hinaus können PowerBusbar-PF-Stromschienen gezielt Bereiche auf der Leiterplatte überbrücken und so als Hochstrombrücken fungieren.

Wenn Standardleiterbahnen nicht mehr reichen

In Anwendungen wie KI-Rechenzentren, der Elektromobilität, Energiespeicherung und industriellen Automatisierung müssen Leiterplatten zunehmend höhere Ströme übertragen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz. Die PowerBusbar PF bringt den erforderlichen Kupferquerschnitt gezielt an die stromkritischen Stellen der Leiterplatte. Dadurch kann auf hohe Kupferstärken über die gesamte Leiterplatte verzichtet werden, wenn diese lediglich in einzelnen Bereichen benötigt werden. So lässt sich in vielen Anwendungen anstelle einer kostenintensiven Dickkupferleiterplatte eine Standard-FR4-Leiterplatte einsetzen. Dies spart Material und Kosten und erhöht zugleich die Flexibilität bei der Auswahl geeigneter Leiterplattenlieferanten.

Anwendungen

Bei begrenztem Bauraum auf der Leiterplatte verstärken die vertikal eingepressten Stromschienen bestehende Strompfade durch die Nutzung der dritten Dimension besonders flächeneffizient. Mehrere PowerBusbar PF Stromschienen können modular zu einem durchgängigen Hochstrompfad kombiniert werden. Dadurch lassen sich hohe Ströme auch bei kompakten Leiterplattenlayouts zuverlässig übertragen. 

Wenn Leiterbahnen gekreuzt werden müssten oder eine direkte Stromführung auf der Leiterplattenebene nicht möglich ist, kann die PowerBusbar PF als Hochstrombrücke eingesetzt werden. Dies erhöht die Freiheit im Layoutdesign und ermöglicht es, komplexe Strompfade platzsparend zu realisieren.

Wärmemanagement

Neben ihrer Funktion als Hochstrompfad verbessert die PowerBusbar PF zugleich das Wärmemanagement des Systems. Dank ihres hohen Kupferquerschnitts trägt die Stromschiene auch zur Wärmeableitung bei. Durch ihre vertikale Anordnung kann PowerBusbar PF als Kühlrippe eingesetzt werden. Die vergrößerte wirksame Oberfläche trägt dazu bei, Hotspots zu reduzieren sowie die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems zu erhöhen. Messungen bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C und einem Strom von 185 A zeigten eine Temperaturreduzierung von bis zu 53,5 K.

Die PowerBusbar PF wird mittels massiver Einpresstechnik sicher und dauerhaft mit der Leiterplatte verbunden und vermeidet im Vergleich zum Lötprozess zusätzliche thermische Belastungen der Baugruppe. Wie die Powerelemente von Würth Elektronik ICS ermöglicht auch die PowerBusbar PF die wirtschaftliche Realisierung von Hochstromanwendungen auf Leiterplatten. Besucher der electronica 2026 können die Produktfamilie vom 10. bis 13. November in München live erleben (Halle A3, Stand 334).

 

Über Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG

Würth Elektronik ICS ist Systemanbieter für elektromechanische und elektronische Lösungen zur Signal- und Stromverteilung, Steuerung von Funktionen sowie von Anzeige- und Bedienlösungen. Zu den Hauptkunden zählen namhafte Hersteller von Bau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie Nutzfahrzeugen. Aber auch Branchen wie Industrietechnik oder erneuerbare Energien profitieren von den Produkten und Services der ICS. Stammsitz des Unternehmens ist Niedernhall-Waldzimmern (Deutschland). Weitere Niederlassungen befinden sich in Frankreich, Großbritannien, Italien, den USA und Indien.

Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, und beschäftigt rund 7300 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro.

Würth Elektronik: more than you expect! 

Weitere Informationen unter www.we-online.de/ics

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich