Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
How much artificial intelligence (AI) can Europe's hardware support?
Die öffentliche Diskussion über künstliche Intelligenz dreht sich um Modelle, Parameter und Anwendungsfälle. Auf der GITEX AI Europe 2026 (Messe Berlin, 30. Juni bis 1. Juli 2026) rückte die Würth Elektronik eiSos Group eine andere Frage in den Fokus: Reicht die physische Basis überhaupt aus, um diese Erwartungen zu tragen? Auf der Bühne diskutierte Alexander Gerfer, CTO der Unternehmensgruppe, mit Moderator Massimo Marioni, vormals Editor bei Fortune, wo die realen Grenzen des Ausbaus liegen. Das Fazit: Sie liegen nicht in der Software, sondern in der Energieversorgung und in den Komponenten, die ihr zugrunde liegen.
Nach der Analyse „Energy and AI" der Internationalen Energieagentur verbrauchten Rechenzentren weltweit rund 415 Terawattstunden im Jahr 2024, etwa 1,5 Prozent des globalen Strombedarfs. Bis 2030 dürfte sich dieser Wert auf etwa 945 Terawattstunden nahezu verdoppeln und damit knapp drei Prozent erreichen, mehr als Japan heute insgesamt verbraucht. Treiber dieser Entwicklung ist die künstliche Intelligenz, wobei einzelne Abfragen sehr unterschiedlich ins Gewicht fallen: Während eine einfache Texteingabe kaum messbar bleibt, beanspruchen agentische und schlussfolgernde Anwendungen ein Vielfaches an Rechenleistung.
Gerfer machte deutlich, dass sich diese Lücke nicht allein über den Ausbau der Erzeugung schließen lässt. Neue Kraftwerke und Netze entstehen über Jahre, der Bedarf wächst aber in Monaten. Entscheidend sei deshalb die Effizienz auf Hardwareebene, und zwar möglichst nah am Rechenchip. Schon ein Prozent weniger Energieverbrauch bei der Stromwandlung im Rechenzentrum entspreche der Stromversorgung von zwei bis vier Millionen europäischen Haushalten, so eine Hochrechnung von Würth Elektronik auf Basis von IEA-Daten. Gerfer veranschaulichte, warum dieser Hebel ausgerechnet bei scheinbar nebensächlichen Bauteilen ansetzt. Die öffentliche Aufmerksamkeit gelte fast immer dem „Gehirn" der KI, den Modellen und den GPUs. Doch ein Gehirn ohne Kreislauf sei totes Silizium. Erst die Stromversorgung, die Induktivitäten und Kondensatoren, bringe die Leistung dorthin, wo gerechnet wird. „Die wichtigsten Innovationen sind oft die, die niemand sieht“, so der CTO.
Effizienz beginnt an der Komponente
Genau dort setzt das Portfolio des Herstellers an. Die Komponenten erlauben Schaltfrequenzen bis 40 Megahertz bei deutlich geringeren Verlusten. Die vertikale Stromversorgung verlagert die Wandlung unmittelbar über oder unter den Chip und senkt so parasitäre Verluste, während integrierte passive Bauelemente Induktivitäten und Filter zu kompakten Einheiten bündeln, ausgelegt für Serverschränke jenseits von 100 Kilowatt.
Edge AI verteilt die Last
Nicht jede Rechenaufgabe gehört in ein zentrales Großrechenzentrum. Verlagert man Intelligenz näher an den Ort des Geschehens, in Fabriken, Fahrzeuge, medizinische Geräte und vernetzte Infrastruktur, sinken Latenz und Energiebedarf, weil unnötige Wege in die Cloud entfallen. Gleichzeitig steigt der Schutz sensibler Daten. Für solche Anwendungen am Rand des Netzes liefert Würth Elektronik kompakte Stromversorgungsmodule, Lösungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Schirmung, Funkmodule für BLE, Wi-Fi und LoRa, lüfterlose Komponenten für das Wärmemanagement sowie Sensorik zur Signalaufbereitung.
Laut Gerfer müssten sich drei Felder gemeinsam weiterentwickeln: bessere Bauteile in Form fortschrittlicher passiver und leistungselektronischer Komponenten, bessere Chips mit optimierten Architekturen und bessere Modelle durch effizientere Algorithmen. Kein Unternehmen und keine Technologie könne diese Aufgabe im Alleingang bewältigen. Würth Elektronik versteht sich hier als Partner, der Komponentenkompetenz mit Systeminnovation verbindet und eng mit Chipherstellern, Entwicklern künstlicher Intelligenz und Planern von Rechenzentren zusammenarbeitet.
Europas Standortfrage
Beim Einsatz von KI und vor allem bei der verfügbaren Rechenleistung liegt Europa zurück, so eine weitere Erkenntnis des Panels: Auf die Europäische Union entfallen nach Angaben aus dem Brüsseler Wettbewerbsbericht nur rund fünf Prozent der weltweiten Rechenkapazität für KI, während die USA etwa 74 und China rund 14 Prozent halten. Diesen Rückstand hält Gerfer bei den Modellen für aufholbar, entscheidend sei ein anderes Feld. Europas eigentliche Stärke liege in der industriellen KI: in vorausschauender Wartung, autonomen Fabriken, intelligenten Stromnetzen und Robotik. Leistungselektronik, Präzisionsfertigung und jahrzehntelang gewachsene Industriedaten ergäben eine Kombination, über die keine andere Region verfüge. Wer die effizientesten physischen Bausteine dafür liefere, werde für die globale KI-Lieferkette unverzichtbar, unabhängig davon, wer die Modelle trainiere.
Und das Potenzial ist immens. Eine breite Einführung könnte die Wirtschaftsleistung der EU einer Analyse von Implement Consulting zufolge über zehn Jahre um rund acht Prozent oder 1,2 bis 1,4 Billionen Euro steigern. Europas Position im Wettbewerb um KI, so der Tenor des Gesprächs, entscheidet sich damit auch an einer effizienten, souveränen Infrastruktur, die auf europäischer Komponentenkompetenz aufbaut. Technologie solle nicht nur wirtschaftlichen Wert schaffen, sondern helfen, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Eine nachhaltige KI-Infrastruktur sei deshalb auch eine Frage der Verantwortung. „Die Aufgabe besteht nicht darin, alte Lösungen auf neue Probleme zu übertragen, sondern die Stromversorgung von Grund auf neu zu denken", fasste Gerfer zusammen.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.