Kleines Bauteil, große Verantwortung: Die Wahrheit über Leiterplatten und ihre Qualität
Die Leiterplatte ist das Herzstück jeder elektronischen Baugruppe – und doch bleiben ihre Bedeutung sowie ihre Fähigkeiten häufig unterschätzt. Während Bauteile, Software und Funktionen oft im Fokus stehen, entscheidet die Qualität der Leiterplatte maßgeblich über Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Performance elektrischer Geräte. Genau hier setzte unser Webinar „Die unterschätzte Leiterplatte – Testverfahren, Qualität und Zuverlässigkeit im Überblick“ an.
Eine Leiterplatte muss nicht nur zum Zeitpunkt der Auslieferung einwandfrei funktionieren, sondern auch über Jahre hinweg – oft unter extremen Bedingungen. Deshalb spielen Langzeitstabilität und Zuverlässigkeitstests eine entscheidende Rolle und können entsprechend der spezifischen Anforderungen geprüft werden. Welcher Test und Prüfungen sind also bei unbestückten Leiterplatten möglich?
Ein finaler Schritt bei der Herstellung der Leiterplatte ist der Elektrische Test. Dieser dient der Qualitätssicherung und gewährleistet, dass alle Leiter und Kontakte korrekt verbunden sind und keine Kurzschlüsse vorliegen. Im folgenden Beitrag wird der Elektrische Test näher erläutert.
Einsatz von Fingertestern
Bei der Elektrischen Prüfung arbeiten wir ausschließlich mit Fingertestern. Dabei handelt es sich um automatisierte Prüfsysteme mit fein positionierbaren Roboterarmen und hochpräzisen Prüfnadeln. Diese kontaktieren die Endpunkte elektrischer Netze und ermöglichen eine zuverlässige Überprüfung der elektrischen Eigenschaften von Leiterplatten.
Was wird geprüft?
Geprüft werden sowohl der elektrische Durchgang einzelner Kupferbahnen als auch die Isolation zwischen den Kupferbahnen, um unerwünschte elektrische Verbindungen festzustellen. Die Prüfung erfolgt an 100% der Leiterplatte und in 3D, das heißt, Netze sowohl auf Außen- als auch auf den Innenlagen der Leiterplatte werden in die Messung einbezogen und getestet.
Das Prüfprogramm steuert die Prüfnadeln und spürt sequenziell alle Netze auf Durchgang, also Verbindung der Endpunkte, und Kurzschluss, also unzureichende Isolation zwischen isolierten Netzen.
Warum ist die Elektrische Prüfung so wichtig?
Sie verhindert, dass defekte Leiterplatten in die Bestückung und Endmontage gelangen. Damit spart der Elektrische Test Zeit und Kosten, die andernfalls durch Nacharbeit, Ausschuss oder Reparaturen entstehen würden.
Da Leiterplattenlayouts zunehmend komplexer werden, steigt auch der Zeitaufwand für die Prüfung. In Einzelfällen kann diese mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Darüber hinaus beugen weitere Prüfungen späteren Ausfällen von Geräten oder Maschinen vor, die auf diese Leiterplatten zurückzuführen sind. Besonders wichtig sind diese produktspezifischen Prüfungen bei sicherheitskritischen Anwendungen wie beispielsweise in der Medizintechnik, Militärtechnik oder Luftfahrt. In diesem Bereich gibt es auf Kundenwunsch spezielle Testmöglichkeiten, eine davon ist der Hochspannungstest.
Dies war eines von vielen Themen, die von unserem Referenten Andreas Dreher behandelt und anschaulich erläutert wurden.
Weitere Themen des Webinars waren unter anderem:
Es kamen viele spannende Fragen auf, unter anderem:
Diese und viele weitere Fragen werden in unserem Webinar beantwortet.
Einige Reaktionen auf unser Webinar:
,,Sehr kompetenter Referent, gute und relevante Informationen in einem angemessenen Detailgrad.''
,,Super tolles Webinar! Alles sehr effizient und informativ!''
Neugierig geworden?
Dann tauchen Sie mit uns ein in die spannende Welt der Leiterplatte! Melden Sie sich jetzt zu unserem monatlichen Webinar über unseren Newsletter an und gewinnen sie an Know-How, Trends und nützlichem Praxiswissen.
Schon reingeschaut?