Nachhaltigkeit ist längst kein Zusatz mehr – sondern ein zentraler Bestandteil unternehmerischer Verantwortung und Wettbewerbsfähigkeit. Mit der EcoVadis-Platin-Auszeichnung erreicht Würth Elektronik Circuit Board Technology nun einen bedeutenden Meilenstein: die bestmögliche Bewertung im EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating. Damit zählt unser Unternehmen zu den besten 1 % aller bewerteten Unternehmen – und ist gleichzeitig einer der ersten Leiterplattenhersteller weltweit, der diese Auszeichnung erhält.
EcoVadis zählt zu den weltweit führenden Plattformen zur Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen in globalen Lieferketten. Die Bewertung basiert auf einer evidenzbasierten Methodik und internationalen Standards wie:
Unternehmen werden anhand von 21 Kriterien in vier Themenfeldern bewertet:
Diese Struktur ermöglicht eine weltweit vergleichbare, objektive und transparente Einordnung von Nachhaltigkeitsleistungen.
Würth Elektronik Circuit Board Technology konnte insbesondere in den Bereichen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte herausragende Ergebnisse erzielen. Auch in den Themen Ethik und nachhaltige Beschaffung wurde ein sehr hohes Niveau bestätigt.
Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrategie, die tief in der Organisation verankert ist.
„Platin ist ein echtes Statement und beweist, wie kraftvoll Nachhaltigkeit wird, wenn Strategie, Fokus und Leidenschaft zusammenkommen. Unser Sustainability Board gibt den Rahmen – unser Team füllt ihn mit Ideen, Tatkraft und echter Innovationsfreude“, sagt Martina Beckert, Sustainability Manager bei der Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Circuit Board Technology.
Nachhaltigkeit ist Teil der Unternehmens-DNA
Bei Würth Elektronik ist Nachhaltigkeit kein „Add-on“, sondern integraler Bestandteil der Unternehmensführung. Entscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Investitionen über Produktion bis hin zur Lieferkette – werden unter ESG-Gesichtspunkten getroffen.
Im Fokus stehen dabei drei zentrale Transformationsfelder:
Diese werden durch konkrete Maßnahmen umgesetzt, unter anderem:
Alle Maßnahmen sind systematisch im Umweltprogramm der validierten EMAS-Umwelterklärung dokumentiert und werden regelmäßig überprüft. Was wir tun, tun wir aktiv und konsequent. Schritt für Schritt und jeder zählt.
Das Sustainability Board als Steuerungszentrale
Eine zentrale Rolle spielt das Sustainability Board. Es strukturiert, koordiniert und priorisiert alle Nachhaltigkeitsaktivitäten entlang der drei Transformationsfelder und bezieht die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) systematisch mit ein.
Besonders wichtig: die aktive Einbindung von Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen. So entsteht eine interdisziplinäre Plattform, die Wissen, Erfahrung und Ideen bündelt und in konkrete Maßnahmen überführt.
Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur Struktur, sondern auch Geschwindigkeit und Innovationskraft in der Umsetzung.
Was bedeutet die EcoVadis-Platin Auszeichnung?
Die Auszeichnung hat mehrere Dimensionen:
Oder anders gesagt: Sie ist ein Gemeinschaftserfolg.
Ausblick: Nachhaltigkeit als Treiber für Innovationen
Die Platin-Auszeichnung ist kein Endpunkt, sondern ein Ansporn. Würth Elektronik Circuit Board Technology wird den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und Nachhaltigkeit weiterhin als Motor für Innovation, Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit nutzen. Gemeinsam mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden wird so die Zukunft der Elektronikindustrie aktiv mitgestaltet.