HF- und drahtlose Kommunikation
Komplette Module
Abschirmgehäuse
Im Nahfeld einer elektrischen Störquelle weist das elektrische Feld eine hohe Impedanz auf. Ein niederimpedantes Abschirmgehäuse, das die kritische Komponente umschließt, wirkt als kapazitive Ableitfläche und leitet die Störenergie zurück zur Referenzmasse.
MLCCs
RF Induktivitäten
Eine HF-Drossel ist eine spezielle Art von Induktivität, die für den effizienten Betrieb bei Hochfrequenzen (RF) ausgelegt ist – typischerweise im Bereich von einigen MHz bis zu mehreren GHz. Diese Bauelemente sind entscheidend in drahtlosen Kommunikationssystemen, HF-Filtern, Oszillatoren und Impedanzanpassungsnetzwerken.
Antennen
Wenn ein Funkmodul in einem leitfähigen Gehäuse installiert wird – beispielsweise zum EMV-Schutz oder zur Verwendung eines robusten Metallgehäuses –, kann das HF-Signal über SMA-Koaxialsteckverbinder durch das Gehäuse geführt werden. Eine Stabantenne mit SMA-Steckverbinder eignet sich ideal zur Montage am Gehäuse.
RF Steckverbinder
UMRF-Steckverbinder ermöglichen elektromechanische Verbindungen zwischen Leiterplatten auf kleinstem Raum sowie ein effizientes Matching und End-of-Line-Testing der Chipantenne.
Der SMA-Koaxialsteckverbinder verbindet die Stabantenne elektromechanisch mit der Leiterplatte.
Signalfilter
Ein Balun (Kurzform für Balanced–Unbalanced) ist ein Transformator, der zur Umwandlung zwischen symmetrischen und unsymmetrischen Signalen verwendet wird. Dies ist besonders in HF-Systemen wichtig, in denen Antennen (symmetrisch) mit Übertragungsleitungen oder Schaltungen (unsymmetrisch) verbunden werden müssen.
Ein HF-Filter ist ein passives elektronisches Bauelement, das bestimmte Frequenzen passieren lässt und andere blockiert. Es hilft, unerwünschte Signale und Störungen zu unterdrücken und sorgt so für eine saubere und zuverlässige Signalübertragung.
Quarze & Oszillatoren
Halten Sie den Quarz (XTAL) so nah wie möglich am IC. Falls möglich, verbinden Sie das Quarzgehäuse mit GND. Ein Via-Zaun reduziert die Kopplung zur Masseebene. Alternativ kann ein Oszillator verwendet werden.
Topologien
Grundlagen über Hochfrequenz- und drahtlose Kommunikation
Für die Übertragung wird das Signal auf ein Trägersignal moduliert, meist ein Sinus mit konstanter Amplitude. Dabei wird die Amplitude oder die Frequenz im Rhythmus des zu übertragenden Signals angepasst. Die modulierte Welle wird über eine Antenne abgestrahlt und auf der Gegenseite ebenfalls mit einer Antenne empfangen. Durch die Demodulation beim Empfänger kann das übertragene Signal genutzt werden.
Abhängig von der gewählten Frequenz bzw. Funktechnologie können sich Datenrate, Reichweite und Duty Cycle unterscheiden.
Mehr Wissen zum Thema Hochfrequenz- und drahtlose Kommunikation
-
Mithilfe des Smith-Diagramm lässt sich ein Anpassungsnetzwerk für eine Antenne bestimmen. Dazu können Sie das Antenna Matching Design Kit 748001 verwenden. Das Kit enthält Chip-Antennen WE-MCA, keramische Vielschichtdrosseln WE-MK der Größe 0402, Hochfrequenz-Chipkondensatoren WE-MLCC der Größe 0402 und HF-Koaxialkabel WR-CXARY für Frequenzen bis zu 18 GHz.
-
Die Kapazität eines Kondensators ist typischerweise auch von einer gleichzeitig angelegten Gleichspannung (DC Bias) abhängig und kann mit zunehmender Gleichspannung deutlich geringer ausfallen. Aus dem DC-Bias-/Kapazitätsdiagramm ist deutlich erkennbar, dass mit zunehmender Miniaturisierung des Bauteils der Nominalwert von 470 nF absinkt (rote Kurve).
-
Kondensatoren sollten ihre Kapazität möglichst über die Temperatur hinweg konstant halten. Dies erfüllen drei der eingesetzten Materialien NP0, X7R und X5R deutlich besser als Y5V, wie im Diagramm gut zu erkennen ist. NP0 weist über einen weiten Betriebstemperaturbereich praktisch keine Veränderungen in der Kapazität auf.
-
Layoutbetrachtungen zur Realisierung einer Oszillatorschaltung: Die Massefläche sollte unter dem Quarz sein und mit seinem Gehäuse verbunden sein. Keine Vias auf der Leiterbahn zum Quarz unterbringen. Kritische Signale sollten so weit wie möglich entfernt von der Oszillatorschaltung untergebracht werden.