Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

10. März 2026
Bauelemente

Schnell implementiert oder individuell entwickelt

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Ophelia-IV (flexible Entwicklerplattform ohne vorinstallierte Firmware) und Proteus-IV (Bluetooth-Low-Energy-Modul mit vorinstallierter Firmware)

Würth Elektronik stellt Funkmodulvarianten vor

Würth Elektronik präsentiert mit Proteus-IV und Ophelia-IV zwei leistungsstarke RF-Module auf Basis des neuesten Nordic-Semiconductor-nRF54L15-SoC. Die beiden Module unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Firmware: Proteus-IV ist ein sofort einsatzbereites Bluetooth-Low-Energy-6.0-Modul mit vorinstallierter Firmware. Ophelia-IV hingegen stellt eine flexible Entwicklerplattform ohne vorinstallierte Firmware dar. Individuelle Firmware-Entwicklungen für verschiedene, auch proprietäre Funkprotokolle können mit dem nRF Connect SDK und im Zephyr RTOS (Echtzeitbetriebssystem) entwickelt werden.

Die kompakten, nur 8 × 12 × 2,3 mm großen Funkmodule mit 1,5 MB Flash und 256 KB RAM basieren auf dem neuen nRF54L15 SoC von Nordic. In diesem Chip sind ein 128-MHz-Arm-Cortex-M33-Prozessor, ein RISC-V-Coprozessor und ein stromsparender 2,4-GHz-Multiprotokoll-Funkchip integriert. Die Funkprotokolle Bluetooth LE 6.0, Matter, Thread, Zigbee, NFC und IEEE 802.15.4 können genutzt werden, sowie proprietäre 2,4-GHz-Protokolle.

Bluetooth-LE-Modul mit Funk- und Bluetooth-Zertifizierungen

Proteus-IV ist ein einsatzbereites Bluetooth-6.0-LE-Modul mit vorinstallierter Firmware. Es unterstützt alle vier Bluetooth-LE-Rollen (Central, Peripheral, Broadcaster und Observer). Die Bluetooth-LE-Funktionen können über UART von einem externen Host-Controller gesteuert werden. Dank seiner anpassungsfähigen Funktionen können Integratoren eine Reihe von Parametern wie Multiconnect, zentrale und periphere Rollen, Bluetooth-Sicherheitsmodi, UART-Einstellungen sowie Bluetooth-Verbindungsparameter fein abstimmen.

Entwicklungsfreiheit

Während Proteus-IV darauf ausgelegt wurde, möglichst schnell Teil marktreifer Produkte zu werden, ist Ophelia-IV als robuste Grundlage für die Entwicklung benutzerdefinierter Firmware konzipiert. Hier können mittels Zephyr RTOS hoch spezialisierte vernetzte Komponenten einer IoT-Infrastruktur entwickelt werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die geringe Leistungsaufnahme des Moduls: Beim Senden mit 1 Mbps bei +8 dBm Sendeleistung benötigt es lediglich 10,0 mA, beim Empfang derselben Datenrate nur 3,2 mA und im Stand-by-Modus sind es lediglich 0,8 μA. Dies macht Proteus-IV und Ophelia-IV auch für batteriebetriebene Geräte interessant. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C ist die neue Funkmodulgeneration sehr robust. Hinsichtlich der Stromversorgung zeigen sich die Module vielseitig, sie können mit Spannungen von 1,7 bis 3,6 V betrieben werden.

„Ophelia-IV ist ideal vor allem für Anwendungen, bei denen der Stand-alone-Betrieb die wichtigste Rolle spielt, da der Mikrocontroller auf dem Chip auch die Endanwendung hosten kann“, erklärt Ravindra Singh, Produktmanager im Bereich Wireless Connectivity & Sensors bei Würth Elektronik eiSos. „Als zertifiziertes Modul reduziert Proteus-IV die Markteinführungszeit und die Kosten für das Endgerät erheblich. Sowohl Ophelia-IV als auch Proteus-IV verwenden die WLCSP-Version des Nordic-Chipsatzes, wodurch die minimale Größe des Funkmoduls möglich ist und sie sich für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot eignen.“

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren