13. Mai 2026
Bauelemente, Intelligente Systeme

Lösungen für moderne Leistungselektronik

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Das Standteam von Würth Elektronik freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Würth Elektronik auf der PCIM Europe 2026

Würth Elektronik stellt vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der PCIM Europe am Stand 306 in Halle 6 der Messe Nürnberg aus. Mit einem Angebot, das von Hochstromkontaktierung über Wärmemanagement bis zu Bauelementen für Netzfilteranwendungen reicht, präsentiert sich das Unternehmen als Partner für Entwicklerinnen und Entwickler. Partnerschaftlich geht es auch am Messestand zu, der von Würth Elektronik eiSos (elektronische und elektromechanische Bauelemente) und Würth Elektronik ICS (intelligente Power- und Steuerungssysteme) gemeinsam betrieben wird. Zudem werden Referenzdesigns präsentiert, die zusammen mit verschiedenen IC-Partnern entwickelt wurden. Wie schon in den vergangenen Jahren steuert Würth Elektronik auch Vorträge und ein Seminar zum Konferenzprogramm der PCIM bei.

Würth Elektronik eiSos zeigt unter anderem hochfrequente Induktivitäten mit hoher Effizienz und innovativen Kernmaterialien als Ergänzung seiner bewährten Serien auf Ferritbasis. Dazu kommen Hochstrom-Induktivitäten mit Flachdraht und Komponenten für moderne Netzfilteranwendungen. Ein wichtiges Thema sind Ferrite zum Schutz von Leiterplatten vor hohen Einschaltströmen (Inrush Current) sowie DC/DC-Wandlung. Eine Neuigkeit: Kühlkörper für Leistungselektronik- und IC-Bauelemente.

Seminar mit EMV-Sachverständigem

Würth Elektronik eiSos beteiligt sich mit seinen Experten am PCIM-Kongressprogramm, etwa mit einem Seminar des bekannten EMV-Sachverständigen Dr. Heinz Zenkner (Designing Robust Industrial Interfaces: Advanced Strategies for Transient Protection, Arvena Park Hotel, 7. Juni 2026, 14:00–17:30 Uhr) sowie einem Vortrag von Alexander Gerfer, CTO der Würth Elektronik eiSos Gruppe (AI and Electronics – Trends, Challenges, and Urgent Opportunities, Stage Tokio, Level 3, 10. Juni 2026, 11:30–11:50 Uhr).

Näheres zum weiteren Vortragsprogramm unter
https://www.we-online.com/pcim2026

Zuverlässige Hochstromverbindungen für moderne Leistungselektronik

Würth Elektronik ICS legt seinen Schwerpunkt auf Hochstromkontaktierungen für Leiterplatten in der Leistungselektronik, insbesondere auf bleifreie Powerelemente. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem der LF PowerBasket, ein steckbarer Hochstromkontakt bis 150 A, der durch hohe Positionstoleranz und geringe Steckkräfte überzeugt und häufig für reversible Board-to-Board-Verbindungen eingesetzt wird. Ein weiterer Schwerpunkt sind PowerBusbars, anwendungsspezifische Stromschienen zur lokalen Erhöhung der Stromtragfähigkeit und besseren Wärmeableitung. Die Messeneuheit PowerBusbar PF besteht aus senkrecht einpressbaren Stromschienen, die wie Kühlrippen wirken und die Wärme besonders effizient abführen. Diese vertikalen Stromschienen können als Strompfad oder Strombrücke eingesetzt werden.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich