27. Mai 2026
Intelligente Systeme

Würth Elektronik ICS auf der iVT Expo 2026

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Logo iVT 2026

Würth Elektronik ICS auf der iVT Expo 2026

Niedernhall, 21. Mai 2026 – Würth Elektronik ICS, Systemanbieter für elektromechanische und elektronische Lösungen zur Signal- und Stromverteilung in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen, stellt vom 10. bis 11. Juni 2026 auf der iVT Expo in Köln aus. Am Stand 4300 in Halle 1 präsentiert das Unternehmen Lösungen für die Fahrzeugelektrik und -elektronik: von HV- und LV-Stromverteilungssystemen bis hin zu elektronischen Steuerungen.

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs ist derzeit ein besonders wichtiges Thema in der Branche. Anhand kundenspezifisch entwickelter HV-PDUs zeigt Würth Elektronik ICS, wie im Spannungsbereich von 60 bis 1000 VDC stabile und sichere Verbindungen für eine optimale Stromverteilung zwischen Batterie, Bordladegerät, Wechselrichter und weiteren Verbrauchern wie Heizungen oder DC/DC-Wandlern realisiert werden können.

Schnell zur Marktreife

Mit den REDline Power Boxes präsentiert Würth Elektronik ICS eine Plattformlösung, die dank ihrer Modularität eine schnelle Entwicklung von Stromverteilerlösungen für mobile Maschinen ermöglicht. Unterschiedliche Anforderungen an Leistungs- und Signalverteilung sowie an die jeweilige Einbausituation lassen sich damit flexibel abdecken.

Auf der iVT Expo werden zwei neue Varianten vorgestellt: die REDline Power Box Xtra und die CAN Box Medium CDM-A16. Die REDline Power Box Xtra überzeugt durch ihre großzügige Leiterplattenfläche und die erhöhte Gehäusehöhe, die die Integration zahlreicher Komponenten (z. B. Schütze) erleichtert.

Bei der CAN Box Medium CDM‑A16 werden die Funktionen der REDline Power Box Medium 2.0 gezielt erweitert. Das steckbare CDM-A16-Modul ergänzt die Stromverteilung um intelligente Steuerungs- und Diagnosefunktionen.

Programmieren statt verkabeln

Power Distribution Controller von Würth Elektronik ICS – wie der ePDM 70-150, die CAN Box 8FR-6 sowie die neue CAN Box Medium CDM-A16 – tragen mit integrierten Steuerungs- und Diagnosefunktionen zu effizienteren Systemarchitekturen bei und reduzieren den Kabelbaumaufwand in Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen deutlich. Zudem ermöglichen sie, dass die Fahrzeugvarianten zunehmend softwarebasiert konfiguriert werden, wodurch individuelle Anpassungen der Elektrik weitgehend entfallen.

 

Über Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG

Würth Elektronik ICS ist Systemanbieter für elektromechanische und elektronische Lösungen zur Signal- und Stromverteilung, Steuerung von Funktionen sowie von Anzeige- und Bedienlösungen. Zu den Hauptkunden zählen namhafte Hersteller von Bau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie Nutzfahrzeugen. Aber auch Branchen wie Industrietechnik oder erneuerbare Energien profitieren von den Produkten und Services der ICS. Stammsitz des Unternehmens ist Niedernhall-Waldzimmern (Deutschland). Weitere Niederlassungen befinden sich in Frankreich, Großbritannien, Italien, den USA und Indien.

Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, und beschäftigt rund 7300 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro.

Würth Elektronik: more than you expect!

Weitere Informationen unter www.we-online.de/ics

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich