16. September 2025
Bauelemente

Eines für alle: Kitz@eiSos steht ab sofort externen Familien offen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Für kleine Entdecker wartet ein großer Garten im Kitz@eiSos.

Erprobtes Betreuungskonzept von Würth Elektronik eiSos unterstützt erstmals auch Nicht-Mitarbeitende

Seit über zehn Jahren bietet die betriebliche Kindertagespflege Kitz@eiSos jungen Familien am Standort Waldenburg eine liebevolle, flexible und verlässliche Betreuung. Was bisher Mitarbeitenden von Würth Elektronik eiSos vorbehalten war, steht ab sofort auch Familien außerhalb des Unternehmens offen: Das beliebte Kitz-Betreuungskonzept kann nun von allen Interessierten genutzt werden.

In enger Kooperation mit dem Verein kit - Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohekreis e. V. betreibt Würth Elektronik eiSos seit 2013 das Kitz@eiSos in Waldenburg-Hohebuch. In einer eigens dafür renovierten Wohnung auf dem Gelände der Heimvolkshochschule Hohebuch finden Kinder unter drei Jahren ein zweites Zuhause: mit liebevoll eingerichteten Räumen, festen Bezugspersonen und täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten. Spiel, Spaß und Bewegung gehören fest zum Tagesablauf. Kleine Entdecker können hier in einem geschützten Rahmen die Natur erleben und ihre Umwelt erforschen.

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Das Kitz wurde geschaffen, um Mitarbeitenden von Würth Elektronik den Wiedereinstieg nach der Elternzeit zu erleichtern. Die Vorteile sprechen für sich: Flexible und verlässliche Betreuungszeiten von 7:00 bis 18:00 Uhr bzw. freitags bis 12:30 Uhr bieten Planungssicherheit. Wenige Schließtage erleichtern zusätzlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein komfortabler Betreuungsschlüssel von drei Kindern pro Tagespflegeperson und die familiäre Atmosphäre mit maximal zehn Kindern gleichzeitig vor Ort machen das Kitz@eiSos zu einem Wohlfühlort für die Kleinsten. So hat sich die Kindertagespflege als fester Bestandteil einer familienfreundlichen Unternehmenskultur bei Würth Elektronik etabliert. Nun steht sie erstmals auch externen Familien offen.

Freie Plätze für 2025 – jetzt informieren

„Das Kitz@eiSos hat in den vergangenen Jahren vielen Eltern bei Würth Elektronik geholfen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen“, sagt Vanessa Stein, Ansprechpartnerin im Unternehmen für das Kitz@eiSos. „Wir wissen also aus eigener Erfahrung, wie wertvoll ein verlässliches Betreuungsangebot für junge Familien ist. Deshalb ist es ein schöner Schritt, dass nun auch Familien außerhalb des Unternehmens von unserem Kitz@eiSos profitieren können.“ Wer sich für einen Platz interessiert, findet weitere Informationen unter https://kit-hohenlohekreis.de/waldenburg.html.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich