Im Nahfeld des IC weist das ausgesendete elektrische Feld eine relativ hohe Impedanz auf. Ein leitfähiges Gehäuse mit niederimpedanten Verbindungen zur Masse eignet sich gut zur Abschirmung.
Halten Sie den Quarz (XTAL) so nah wie möglich am IC. Falls möglich, verbinden Sie das Quarzgehäuse mit GND. Ein Via-Zaun reduziert die Kopplung zur GND-Ebene. Alternativ kann auch ein Oszillator verwendet werden.
Thermal Management is of importance in order to guarantee reliability and longevity of electronic devices and components.
Auf einseitigen Datenleitungen kann ein Hochgeschwindigkeits-SMD-Ferrit zur Verbesserung der EMV eingesetzt werden.
Keine Applikation arbeitet ohne integrierte Schaltkreise - Kein integrierter Schaltkreis arbeitet ohne Peripherie. Diese externen Komponenten sind entscheidend für die Kommunikation, das Energiemanagement und die Steuerung.
In dieser Übersicht finden Sie typische Komponenten für die Beschaltung von Mikroprozessoren und Controllern. Dazu gehören neben der Spannungsversorgung, Filterung und Programmierstecker auch Statusindikatoren und Wärmemanagement.
Beim Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) wird ein empfindliches elektronisches Bauteil (Load) durch einen parallel geschalteten Ableitpfad (VDR) geschützt, der dann leitend wird, wenn die Durchbruchspannung des Schutzelements (VDR) erreicht wird. Auf diese Weise gelangt die Überspannung (Transient) nicht bis zur empfindlichen Last (Load), so dass die Schwelle zum Systemversagen überschritten würde, sondern sie wird auf die Klemmspannung (Clamping Voltage) "geklemmt".
Um die Einkopplung von ESD-Impulsen zu verhindern, und zur Reduzierung der Störstrahlung, sollten Komponenten für den ESD-Schutz so nah wie möglich am Eingang platziert werden.
Die Kapazität eines Kondensators ist typischerweise auch von einer gleichzeitig angelegten Gleichspannung (DC Bias) abhängig und kann mit zunehmender Gleichspannung deutlich geringer ausfallen. Aus dem DC-Bias-/Kapazitätsdiagramm ist deutlich erkennbar, dass mit zunehmender Miniaturisierung des Bauteils der Nominalwert von 470 nF absinkt (rote Kurve).
Kondensatoren sollten ihre Kapazität möglichst über die Temperatur hinweg konstant halten. Dies erfüllen drei der eingesetzten Materialien NP0, X7R und X5R deutlich besser als Y5V, wie im Diagramm gut zu erkennen ist. NP0 weist über einen weiten Betriebstemperaturbereich praktisch keine Veränderungen in der Kapazität auf.
Layoutbetrachtungen zur Realisierung einer Oszillatorschaltung: Die Massefläche sollte unter dem Quarz sein und mit seinem Gehäuse verbunden sein. Keine Vias auf der Leiterbahn zum Quarz unterbringen. Kritische Signale sollten so weit wie möglich entfernt von der Oszillatorschaltung untergebracht werden.
Die Eigenerwärmung der Induktivität hängt vom Layout und der Umgebung ab. Breitere Leiterbahnen und eine größere Kupferdicke erhöhen den Fluss der von der Induktivität abgeleiteten Wärme. Dadurch kann die Induktivität mit höheren Strömen betrieben werden. Das Datenblatt erklärt die spezifischen Messbedingungen.