In einem DC-Eingangsfilter kann ein Elektrolytkondensator mit höherem ESR ein Überschwingen verhindern und eventuell auftretende Oszillationen dämpfen. Mit einer Kapazität von mehreren hundert µF kann er zudem als Pufferspeicher dienen.
Varistoren können große Ströme ableiten, die Klemmspannung ist aber wesentlich größer als die Betriebsspannung. Überspannungsschutz auf Basis von Halbleitern, also TVSP-Dioden, haben Vorteil, dass die Klemmspannung sehr nahe an der Betriebsspannung liegt – Im Gegenzug ist das Energieabsorbtionsvermögen aber kleiner. Daher kann ein kaskadierter Überspannungsschutz sinnvoll sein.
SMD-Ferrite, die hohe Einschaltströme verkraften, sind eine sinnvolle Ergänzung.
Beachten Sie bei der Auswahl von MLCCs für Filteranwendungen den DC-Bias und die SRF. DC-Folienkondensatoren haben keinen DC-Bias, benötigen jedoch deutlich mehr Platz im Design.
Für Gegentaktstörer <30 MHz eignen sich Ferrit-Drosseln am besten.
Ein DC-Eingangsfilter wirkt als Barriere gegen elektrische Störungen und schützt sowohl das Gerät als auch dessen Stromquelle. Er blockiert unerwünschte Störungen, bevor diese in das Gerät gelangen (Erhöhung der Störfestigkeit), und verhindert gleichzeitig, dass das Gerät Störungen in die Versorgungsleitung einspeist (Reduzierung der Emissionen). Um sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen zu unterdrücken, wird eine Gleichtaktdrossel mit Leitungsfiltern und Kondensatoren kombiniert. Falls ein Überspannungsschutz erforderlich ist, sollte dieser direkt am Eingang des Filters platziert werden.
Kennlinie für ein unidirektionales Überspannungsschutzelement: Im normalen Betrieb sollte das Signal im grau gezeichneten Spannungsbereich bleiben. Steigt die Spannung weiter an, werden zunächst Überströme abgeleitet und die Spannung geklemmt, bevor bei noch höherer Überlastung der rote Bereich erreicht wird und das Überspannungsschutzelement Schaden nimmt.
Kennlinie für ein bidirektionales Überspannungsschutzelement: Im normalen Betrieb sollte das Signal in einem der grau gezeichneten Spannungsbereiche bleiben. Steigt die Spannung weiter an (in positiver oder negativer Richtung) werden zunächst Überströme abgeleitet und die Spannung geklemmt, bevor bei noch höherer Überlastung der rote Bereich erreicht wird und das Überspannungsschutzelement Schaden nimmt.
Die Kapazität eines Kondensators ist typischerweise auch von einer gleichzeitig angelegten Gleichspannung (DC Bias) abhängig und kann mit zunehmender Gleichspannung deutlich geringer ausfallen. Aus dem DC-Bias-/Kapazitätsdiagramm ist deutlich erkennbar, dass mit zunehmender Miniaturisierung des Bauteils der Nominalwert von 470 nF absinkt (rote Kurve).
Kondensatoren sollten ihre Kapazität möglichst über die Temperatur hinweg konstant halten. Dies erfüllen drei der eingesetzten Materialien NP0, X7R und X5R deutlich besser als Y5V, wie im Diagramm gut zu erkennen ist. NP0 weist über einen weiten Betriebstemperaturbereich praktisch keine Veränderungen in der Kapazität auf.
Die Lebensdauer eines Kondensators hängt von der maximal erlaubten Betriebstemperatur, der Umgebungstemperatur, dem Rippelstrom und der angelegten Spannung ab. Die vereinfachten Formeln verzichten auf den Einfluss von Strom und Spannung. In RedExpert lässt sich die Lebensdauer detailliert für Ihre Anwendung berechnen.