Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert Labor in Shenzhen, China
Die Würth Elektronik eiSos Gruppe feierte am 5. März 2026 die offizielle Eröffnung der Laborphase II ihres Asia Quality Design Center (QDC Asia) in Shenzhen. Die Einweihung wurde mit einer feierlichen Banddurchtrennung durch die Unternehmensleitung begangen, darunter der CEO der Würth Elektronik eiSos Gruppe, Thomas Garz, Dirk Knorr, COO, sowie der Leiter des QDC Asia, Yangyang Chen.
Das im August 2008 gegründete QDC Asia erstreckt sich über eine Fläche von rund 4700 m². Der spezielle Prüfbereich umfasst 1700 m² und beherbergt mehr als 300 hochmoderne, hochpräzise Prüfgeräte. Das Zentrum arbeitet unter strikter Einhaltung der Normen ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17043 und ist als Prüflabor sowie als Anbieter von Eignungsprüfungen akkreditiert. Zudem ist es als Labor von VDE (TDAP), UL (WTDP) und IEC (CTF2) anerkannt. Ursprünglich auf die Produktprüfung vor dem Versand für die Produktion ausgerichtet, hat sich das Labor zu einem umfassenden Prüfzentrum entwickelt, das eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter Eingangskontrollen, Validierung von Konstruktionsänderungen, Zuverlässigkeitsprüfungen, Bewertungen von Materialkonformität, Fehleranalyse und mehr. Da die vorhandenen Laborflächen jedoch bereits maximal ausgenutzt waren und sich der Auslastungsgrenze näherten, wurde eine Erweiterung unumgänglich, um den wachsenden Geschäftsanforderungen der Gruppe gerecht zu werden.
„Mit der Erweiterung unserer Laborflächen in Shenzhen investieren wir gezielt in zusätzliche Prüfkapazitäten, schnellere Validierungsprozesse und noch bessere Serviceleistungen für unsere Kunden. Das QDC Asia ist ein wichtiger Baustein unserer globalen Qualitäts- und Entwicklungsstrategie und stärkt unsere Fähigkeit, wachsende Anforderungen an Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und technische Exzellenz zu erfüllen“, erklärt Dirk Knorr, COO der Würth Elektronik eiSos Gruppe.
Ausbau der künftigen Kapazitäten für Umweltprüfungen um 170 Prozent
Das neu hinzugekommene, 352 m² große Labor ist eine strategische Antwort auf diesen Bedarf. Die Anlage, die in erster Linie für Umwelt- und elektrische Leistungsprüfungen konzipiert wurde, ist mit einem energieeffizienten VFD-Kältemaschinenaggregat mit fortschrittlicher Magnetlagertechnologie sowie einem skalierbaren elektrischen System ausgestattet, das Spitzenlasten bewältigen kann. Insgesamt 38 Prüfgeräte werden schrittweise in mehreren Phasen entsprechend den tatsächlichen Betriebsanforderungen bereitgestellt: 19 Einheiten im Erdgeschoss, gefolgt von weiteren 19 auf der zweiten Ebene. Dieser sukzessive Ansatz maximiert die Raumeffizienz und sorgt für optimale Kosteneffizienz.
Die Erweiterung bildet damit die Grundlage für eine deutliche Kapazitätssteigerung: Künftig soll der Durchsatz bei Umweltprüfungen gegenüber der bisherigen Kapazität um 170 Prozent wachsen.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.