Cybersicherheit rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit europäischer Regulierung. Bis August 2025 müssen Produkte mit Funktechnik und Internetzugang nach der Funkanlagenrichtlinie das Netz, personenbezogene Daten und vor Betrug schützen. Die Norm EN18031 soll Hersteller bei der Umsetzung unterstützen.
Statistisch findet alle 11 Sekunden auf der Welt ein Ransomware-Angriff statt, so die Europäische Kommission. Allein diese Ransomware-Angriffe sollen weltweit im Jahr 2021 geschätzte Kosten von 20 Mrd. Euro verursacht haben. Statista-Zahlen gehen von einem globalen Cybercrime-Schadensvolumen von etwa 10 Billionen Dollar für 2025 aus (Bild 1). Gleichzeitig sollen Cyberkriminelle rund 10 Mio. DDoS-Angriffe gestartet haben.
Bild 1. Geschätztes weltweites Schadensvolumen durch Cybercrime in Billionen Dollar. (Quelle: Statista)
Die Europäische Kommission möchte Europa widerstandsfähiger und sicherer gegen Cyberangriffe machen und hat dazu den „Cyber Resilience Act“ (CRA) verabschiedet. Beim CRA handelt es sich um die erste EU-weite Gesetzgebung ihrer Art, die gemeinsame Regeln zur Cybersecurity für Hersteller und Entwickler von Produkten mit „digitalen Elementen“ (Hard- und Software) festlegt.
Der Cyber Resiliance Act [1] soll dafür sorgen, dass
Cyberangriffe können sich innerhalb von Minuten über die Grenzen des Binnenmarkts hinweg verbreiten. Die Verordnung befasst sich daher mit zwei Problemen.
Die neuen Vorschriften befassen sich mit diesen beiden Aspekten, indem sie die Frage der Aktualisierungen und die Frage der Bereitstellung aktueller Informationen für die Kunden.
Der Cyber Resilience Act schreibt vor, dass Produkte mit digitalen Elementen nur dann auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn sie bestimmte grundlegende Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. Er verlangt von den Herstellern die Cybersicherheit bei der Konzeption und Entwicklung von Produkten mit digitalen Elementen zu berücksichtigen.
Was die Informationen und Anweisungen für den Endnutzer betrifft, so verlangt der Cyber Resilience Act von den Herstellern Transparenz in Bezug auf die Cybersicherheitsaspekte, die den Kunden mitgeteilt werden müssen.
Ein Schlüsselelement des Vorschlags ist die Abdeckung des gesamten Lebenszyklus der Produkte, und zwar insbesondere die Verpflichtung der Hersteller und Entwickler, einen Unterstützungszeitraum festzulegen, der der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Produkts entspricht, und während dieses Zeitraums Sicherheitsaktualisierungen bereitzustellen.
Diese Verpflichtungen gelten für die Wirtschaftsakteure, angefangen bei den Herstellern bis hin zu Händlern und Importeuren, im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Produkten mit digitalen Elementen.
Auf der Grundlage des neuen Rechtsrahmens für die Produktgesetzgebung in der EU werden die Hersteller einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen, um nachzuweisen, dass die festgelegten Anforderungen für ein Produkt erfüllt sind.
Dies könnte über eine Selbstbewertung oder eine Konformitätsbewertung durch einen Dritten erfolgen, je nachdem, welches Risiko mit dem fraglichen Produkt verbunden ist.
Wenn die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen nachgewiesen wurde, stellen Hersteller und Entwickler eine EU-Konformitätserklärung aus und können die CE-Kennzeichnung anbringen. Die CE-Kennzeichnung zeigt die Konformität von Produkten mit digitalen Elementen mit dem Cyber Resilience Act, so dass sie im Binnenmarkt frei vertrieben werden dürfen.
Der Cyber Resilience Act wurde im November 2024 im Official Journal der EU veröffentlicht und wird voraussichtlich ab Dezember 2027 verpflichtend sein. Bis dahin soll eine Erweiterung der Funkanlagenrichtlinie RED um Cybersicherheitsaspekte für eine Verbesserung der Cybersicherheit zumindest in Funkanlagen sorgen. Dazu weiter unten mehr.
Der Cyber Resilience Act wird den verschiedenen Beteiligten erhebliche Vorteile bringen. Die Unternehmen werden bald nur noch ein einziges Paket von Cybersicherheitsvorschriften in der gesamten EU einhalten müssen.
Der Rechtsakt wird die Zahl der Cybersicherheitsvorfälle und damit auch die Kosten für die Bearbeitung von Vorfällen und die Rufschädigung von Unternehmen verringern. Dadurch würde das Vertrauen von Verbrauchern und Geschäftskunden in Unternehmen und Produkte gestärkt und somit die Nachfrage nach Produkten mit digitalen Elementen sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU erhöht.
Gleichzeitig werden die Verbraucher und Nutzer bei der Auswahl eines Produkts mit digitalen Elementen von mehr Informationen und von klareren Anweisungen zu deren Verwendung profitieren. Infolge geringerer Sicherheitsrisiken und Vorfälle wird Verbrauchern und Bürgern ein besserer Schutz der Grundrechte wie der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre zugutekommen.
Der Cyber Resilience Act hat auch das Potenzial, über den EU-Binnenmarkt hinaus ein internationaler Bezugspunkt zu werden. Die auf dem Gesetz basierenden EU-Normen werden seine Umsetzung erleichtern und ein Vorteil für EU-Hersteller auf den globalen Märkten sein.
Die Mitgliedstaaten müssen Marktaufsichtsbehörden ernennen, die für die Durchsetzung der Verpflichtungen aus dem Gesetz über die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe zuständig sein werden.
Im Falle der Nichteinhaltung können die Marktüberwachungsbehörden die Betreiber auffordern, die Nichteinhaltung zu beenden und das Risiko zu beseitigen. Sie können die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt verbieten oder einschränken oder anordnen, dass das Produkt zurückgenommen oder zurückgerufen wird. Jede dieser Behörden wird in der Lage sein, gegen Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, Geldstrafen zu verhängen. Der Cyber Resilience Act legt Höchstgrenzen für Bußgelder fest, die in nationalen Gesetzen für den Fall der Nichteinhaltung vorgesehen werden.
Der Cyber Resilience Act soll die EU-Regulierungslandschaft harmonisieren, indem er Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen einführt und sich überschneidende Anforderungen, die aus verschiedenen Rechtsvorschriften stammen, vermeidet. Dies schafft größere Rechtssicherheit für Betreiber und Nutzer in der gesamten Union sowie eine bessere Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes und damit bessere Bedingungen für Betreiber, die in den EU-Markt eintreten wollen.
Der Cyber Resilience Act wird insbesondere die NIS2-Richtlinie ergänzen, die vor kurzem vom Europäischen Parlament und dem Rat verabschiedet wurde. Mit der NIS2-Richtlinie werden Anforderungen an die Cybersicherheit, einschließlich Sicherheitsmaßnahmen in der Lieferkette und Meldepflichten für wesentliche und wichtige Einrichtungen eingeführt, um die Widerstandsfähigkeit der von ihnen erbrachten Dienste zu erhöhen.
Ein höheres Maß an Cybersicherheit für Produkte mit digitalen Elementen würde es den unter die NIS2-Richtlinie fallenden Einrichtungen erleichtern, die Vorschriften einzuhalten, und würde die Sicherheit der gesamten Lieferkette erhöhen.
Der Cyber Resilience Act gilt auch für Funkanlagen, die in den Anwendungsbereich der Delegierten Verordnung gemäß der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) fallen. Das Cyber Resilience Gesetz ist auf die Anforderungen der Delegierten Verordnung der RED abgestimmt, einschließlich der spezifischen geforderten Standards.
Intelligente Geräte und Spielzeug, intelligente Kameras und eine Reihe anderer vernetzter Funkgeräte wie Mobiltelefone, Laptops, Dongles, Alarmanlagen und Hausautomatisierungssysteme sind Beispiele für Geräte, bei denen die Gefahr besteht, dass sie gehackt werden und die Privatsphäre verletzt wird, wenn sie mit dem Internet verbunden sind. Darüber hinaus können tragbare Funkgeräte (z. B. Ringe, Armbänder, Taschenclips, Headsets, Fitness-Tracker usw.) eine Reihe sensibler Daten des Nutzers über einen längeren Zeitraum überwachen und aufzeichnen (z. B. Position, Temperatur, Blutdruck, Herzfrequenz) und diese nicht nur über das Internet, sondern auch über unsichere Kurzstrecken-Kommunikationstechnologien übertragen. Die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU5 (RED) legt einen Rechtsrahmen für das Inverkehrbringen von Funkanlagen im Binnenmarkt fest (Bild 2). Sie betrifft verbindliche Marktzugangsbedingungen für Funkanlagen [2] und für die CE-Kennzeichnung ist die Konformität eines Produkts mit der RED erforderlich. Die RED gilt für elektrische und elektronische Geräte, die das Frequenzspektrum für Kommunikations- und/oder Funkbestimmungszwecke nutzen können. Die Mitgliedstaaten (MS) ergreifen über ihre nationalen Marktaufsichtsbehörden Korrekturmaßnahmen für nicht konforme Funkanlagen.
Bild 2. Anforderungen der RED an Produkte mit Funk.
In Artikel 3 der RED sind die grundlegenden Anforderungen festgelegt, die Funkanlagen, die in der Union in Verkehr gebracht werden, erfüllen müssen. In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) sind die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit, in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit und in Artikel 3 Absatz 2 die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf die effektive und effiziente Nutzung des Frequenzspektrums festgelegt. Darüber hinaus sieht Artikel 3 Absatz 3 zusätzliche grundlegende Anforderungen vor, die für diejenigen Kategorien oder Klassen von Funkanlagen gelten, die in entsprechenden delegierten Rechtsakten der Kommission festgelegt sind.
In Artikel 3 Absatz 3 der RED sind nun die neuen Anforderungen an die Cybersecurity von Funkgeräten definiert. Dabei geht es um die folgenden drei Punkte des zweiten Unterabsatzes von Artikel 3 Absatz 3 (Bild 3):
Hilfestellung bei der Umsetzung der Cybersecurity-Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie (RED) bietet die neue Normenreihe EN18031 zur Cybersecurity in Funkanlagen.
Bild 3. Cybersecurity-Anforderungen der RED an Funkanlagen.
Mit der Einführung neuer Anforderungen durch die Delegierte Verordnung 2022/30 zur Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU steht die Branche vor großen Herausforderungen. Die neue Normenreihe EN 18031, bestehend aus EN 18031-1, EN 18031-2 und EN 18031-3, soll Herstellern dabei helfen, die Konformität ihrer Produkte mit den verschärften Anforderungen nachzuweisen. Ab dem 1. August 2025 müssen betroffene Geräte diese Vorgaben verbindlich erfüllen (Bild 4).
Die EN 18031 konkretisiert die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Cybersicherheit und umfasst drei Teile:
Die Normenreihe EN18031 wurde dazu von der mit der Normung beauftragten Cenelec im Oktober 2024 der EU-Kommission zur Prüfung und Harmonisierung vorgelegt.
Bild 4. Ab dem 1. August 2025 müssen alle in Verkehr gebrachten Funkanlagen in der EU die Cyber-Security-Vorgaben der RED erfüllen.
Die Norm EN 18031 bietet einen umfassenden und flexiblen Rahmen für die Sicherheit von Funkanlagen. Sie berücksichtigt die Komplexität und Vielfalt moderner Geräte und bietet Herstellern klare Richtlinien für die Umsetzung robuster Sicherheitsmaßnahmen. Einen kompakten Überblick gibt das Portal Cyber Regulierung [3]. Die Norm EN18031 wurde von der Cenelec im Auftrag der EU erstellt und im Oktober 2024 an die EU-Kommission zur Prüfung eingereicht. So lange die Harmonisierung der Norm nicht erfolgt ist, müssen Produkte noch durch akkreditierte Prüfdienstleister zertifiziert werden.
Die relevanten Grundsätze laut Cyber-Regulierung sind:
Insgesamt soll die EN 18031 einen ausgewogenen und praktikablen Ansatz zur Verbesserung der Sicherheit von Funkgeräten bieten. Die Norm erkennt an, dass es keine einheitliche Lösung für alle Geräte gibt, und bietet stattdessen einen Rahmen, innerhalb dessen Hersteller geeignete Sicherheitsmaßnahmen für ihre spezifischen Produkte entwickeln können.
Weitere Details zu den Anforderungen und Mechanismen sowie der Prüfung sind in [3] dargestellt.
[1] European Commission: Cyber Resilience Act – Questions and Answers. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_5375
[2] European Commission: Radio Equipment Directive (RED): https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en
[3] EN18031 – Cybersecurity in Funkanlagen. https://www.cyber-regulierung.de/normen-standards/en-18031/ (Aufruf 28.10.2024, 15:14)
Senior Technical Editor, Technical Marketing & Digital Design-In Systems