Data & Signal Lines, Kondensator, Überspannungsschutz
07. November 2024
Lesezeit: 10 Min.

Design eines Single-Pair-Ethernet-Systems mit Power over Data Lines (SPoE)

Neuste AppNotes

podl_kombi1

Single Pair Ethernet wird in der industriellen Vernetzung aufgrund der vereinfachten Verkabelung mit nur einem verdrillten Adernpaar immer beliebter. Wenn darüber auch noch die Stromversorgung erfolgt, ist der SPE-Übertragungsstandard mit Power over Data Lines unschlagbar einfach, aber die Implementierung nicht trivial.

Das Referenzdesign für Single Pair Ethernet (SPE) mit Power over Data Lines (PoDL) von Würth Elektronik (WE) ist ein System, das Daten zwischen zwei Punkten über eine Zweidrahtleitung übertragen kann. Das Hauptgerät versorgt das Peripheriegerät über die gleiche Zweidrahtleitung, über die auch die Daten übertragen werden, mit Strom.

Single Pair Ethernet ist ein aufkommender Standard für die Ethernet-Kommunikation, bei dem nur ein Adernpaar für die Datenübertragung verwendet wird, im Gegensatz zum herkömmlichen Ethernet, das in der Regel vier Adernpaare verwendet. Dadurch eignet sich SPE für Anwendungen, bei denen Platz- und Gewichtsbeschränkungen bestehen, wie z. B. in der Automobilbranche, der Industrie und bei IoT-Geräten (Internet of Things).

Power over Ethernet (PoE) ist eine Technologie, die es ermöglicht, elektrische Energie zusammen mit Daten über Ethernet-Kabel zu übertragen. Dadurch werden separate Stromkabel überflüssig, was die Installation vereinfacht und die Kosten senkt, insbesondere bei Anwendungen wie IP-Kameras, VoIP-Telefonen und Wireless Access Points.

Power over Data Lines (PoDL) erweitert das PoE-Konzept auf Single Pair Ethernet (SPE), indem es die Stromversorgung über das für die Datenübertragung in SPE-Systemen verwendete Twisted Pair ermöglicht. Dadurch können Geräte, die über SPE angeschlossen sind, über dasselbe Kabel mit Strom versorgt werden, das auch für die Datenübertragung verwendet wird. Dies vereinfacht die Verkabelungsinfrastruktur weiter und reduziert die Komplexität der Installationen. In der Literatur wird Single Pair mit PoE teilweise als SPoE bezeichnet, was in der Beschreibung des Referenzdesigns verwendet wird.

 

Inhalt:

  • Grundlagen zu SPoE
  • Hardware-Topologie eines SPoE-Systems
  • Hardware-Beschreibung des Power Source Equipment (PSE)
  • Hardware-Beschreibung des Powered Device (PD)
  • Beschreibung der Installation und des Setups

 

Herunterladen: RD041 & Design Data

Neuste AppNotes