13. Juli 2022
Bauelemente

Hochfrequente Störströme bestmöglich reduzieren

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Screenshot der Website, auf der die Application Note sichtbar ist

Würth Elektronik veröffentlicht Application Note zu Abblockkondensatoren

Waldenburg, 13. Juli 2022 – In ihren Application Notes geht Würth Elektronik Herausforderungen im Design von Schaltungen auf den Grund und gibt Tipps für die Praxis. Die neue Application Note ANP098 „Auswirkung von Layout, Vias und Bauform auf die Abblockqualität von Filterkondensatoren“ widmet sich den Abblockkondensatoren, die höhere Frequenzen aus dem Signalpfad filtern, indem sie die eine Gleichspannung überlagernden HF-Signale gegen Masse ableiten. Mit realen Messungen und praxisnahen Simulationen werden zudem PCB-Layout-Techniken zu mehrstufigen Filter- und Abblockkondensatoren aufgegriffen, die sich für Versorgungspins digitaler ICs eignen.

Autor der Untersuchung ist Field Application Engineer Andreas Nadler. Er ist bei Würth Elektronik eiSos in der Business Unit für passive und aktive Bauelemente zuständig für den EMV-konformen Entwurf von Stromversorgungen und die Entstörung elektronischer Baugruppen. Nadler beschreibt in seiner AppNote die Auswirkungen von Layout, Vias und Bauform auf die Abblockqualität von Filter-Kondensatoren. Das Thema wird sonst in der Fachliteratur in der Regel nur theoretisch behandelt.

Abblockkondensatoren an Versorgungspins haben grundsätzlich die Aufgabe, die getaktete Stromschleife der digitalen Schaltkreise mithilfe einer niedrigen Impedanz lokal kurzzuschließen. Dadurch werden die abgestrahlte magnetische Feldstärke und die in die Versorgungsspannungsebene eingekoppelten HF-Störströme reduziert. Werden Kondensatoren hinsichtlich ihrer Impedanzkurve optimal gewählt und richtig an den VCC-Pins platziert, kann das den getakteten HF-Strom bestmöglich abblocken.

Fehler vermeiden

Ziel der neuen AppNote ANP098 ist es, zu zeigen, welchen Einfluss die MLCC-Bauform, die Anzahl der Masse-Vias und die Platzierung der Filter-Bauteile zueinander haben. Zudem wird deutlich, wie man sich mit einer unglücklichen Dimensionierung von Kondensatorbänken unerwartete Probleme einhandeln kann. Die Application Note steht ab sofort zum Download bereit unter www.we-online.de/anp098.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten