Die Schwerpunkte unseres Standortes in Trier liegen auf der Entwicklung von Funkmodulen und Sensoren sowie der Endprüfung dieser und auch die technische Warenausgangskontrolle. Ein Großteil von den internationalen Mitarbeitenden ist in der Produktentwicklung im Bereich Wireless Connectivity & Sensors tätig.
Die Büroflächen befinden sich in einem Industriegebiet ca. 15 Kilometer von der Grenze von Luxemburg entfernt. Der internationale Flughafen von Luxemburg ist in knapp 30 Fahrminuten zu erreichen. Trier ist über das Autobahnnetz sehr gut zu erreichen, beispielsweise aus Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken A62/A1/A602 oder aus Richtung Köln A1/B51/A60/B51. In Trier befinden sich sowohl der Sitz der Universität als auch der Fachhochschule.
Mit modern ausgestatten Arbeitsplätzen und Besprechnungsräumen aber auch der Möglichkeit von flexiblem/mobilem Arbeiten bietet der Standort hervorragende Karrierchancen. So befindet sich auf 150 m² ein eigenes Hochfrequenz-Entwicklungs-Labor. Seit September 2019 sind wir am neuen Standort mit fast 2.500 m². Am Standort stehen den Mitarbeitenden kostenlose Parkplätze zur Verfügung.
Tel.: +49 651 993 550
E-Mail: wireless-sales@we-online.com