24.02.2021
Webinaraufzeichnung
Deutsch

Keep the balance – Wie Sie Superkondensatoren ausbalancieren

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Superkondensatoren arbeiten normalerweise bei niedrigen Spannungen von etwa 2,7 V. Um höhere Betriebsspannungen zu erreichen, ist es notwendig, eine Kaskade von in Reihe geschalteten Superkondensatoren aufzubauen. Aufgrund von herstellungs- oder alterungsbedingten Schwankungen der Kapazität und des Isolationswiderstandes kann der Spannungsabfall über einzelne Kondensatoren die Nennspannungsgrenze überschreiten. Daher ist ein Spannungsausgleich erforderlich, um eine beschleunigte Alterung der Kondensatorzelle zu vermeiden.

Zu den Produkten

Sehen Sie sich auch unser Applikationshandbuch, das "Abc der Kondensatoren", an.

Application Note "ANP077: Superkondensatoren – Ein Leitfaden für den Design-In Prozess".

Application Note "SN009: Wie verwendet man Superkondensatoren".

Tutorial: "How Supercapacitors can help you with Energy Storage"

Tutorial: Portfolio Overview Capacitors

 

 

Jetzt Präsentation downloaden

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten