31.01.2022
Webinaraufzeichnung
Englisch, Deutsch

Sensoren im Wandel der Zeit – von einer einfachen Sensorzelle zu einem komplexen Sensorsystem

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Ein innovatives Sensorsystem besteht heute aus viel mehr als nur der einzelnen Sensorzelle. Die zunehmende Miniaturisierung in der Mikroelektronikentwicklung macht es heute möglich, ASICs mit bemerkenswerter Leistung und minimaler Größe zu entwerfen (Moore'sches Gesetz). Der Vortrag wird zeigen, dass neben einem Analog-Digital-Wandler auch eine komplexe digitale Signalverarbeitung integriert ist. Die Leistung des ASICs wird nicht nur genutzt, um ein kompensiertes und ausgeglichenes Ausgangssignal zu gewährleisten. Komplexe Algorithmen sorgen auch für eine Signalauswertung, so dass nur anwendungsrelevante Informationen weitergeleitet werden müssen.


Entdecken Sie unser Sensorenportfolio - auch auf DigiKey verfügbar.

Sie benötigen die Webinarpräsentation? Jetzt downloaden

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten