Kundenkonfiguration im Standardgehäuse
Leistungsverteilung, Signalübertragung und Funktionssteuerung in Nutzfahrzeugen geht jetzt auch anders: REDline Power Boxes heißt die neue Systemlösung aus dem Haus Würth Elektronik ICS. Der führende Entwicklungspartner und Hersteller von leiterplattenbasierten Zentralelektriken stellt damit eine Produktfamilie mit extrem hoher Wirtschaftlichkeit vor. Der Clou dabei ist die Standardisierung des Gehäuses bei gleichzeitiger kundenspezifischer Konfiguration der Leiterplatte.
Der verfügbare Platz in den Kabinen von Bau- und Landmaschinen wird immer kleiner. Teile des Leistungsmanagements sowie Steuerungsmodule müssen daher häufig außerhalb der Kabine angebracht werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und weiteren Witterungseinflüssen. Würth Elektronik ICS präsentiert ein entsprechend schützendes Gehäuse in gleich zwei anwendungsspezifischen Varianten. Unter dem Namen der Produkt-Plattform REDline Power Boxes werden die REDline Power Box Medium und die REDline Power Box Hybrid vorgestellt, die beide erhebliche Vorzüge zu bislang bekannten Lösungen bieten.
Die REDline Power Box Medium ist eine kompakte Lösung für Unterverteiler und Steuerungen. Sie erlaubt es, gewünschte Funktionen dezentral, in direkter Nähe zum Verbraucher zu platzieren, was nicht nur die Größe der Zentralelektrik, sondern auch die Komplexität des Kabelbaumes reduziert.
Die Integration von Steuerungen, wie den ICCS Kleinsteuerungen und Micro CAN Modulen, bringt eine Vielfalt an Möglichkeiten mit.
Lokale Funktionen, wie beispielsweise hydraulische Greifer oder Hebebühnen, können direkt am Einbauort via CAN-Bus angesteuert werden, was die notwendige Anzahl von Anschlussleitungen im Bordnetz reduziert.
Standardisierte Komponenten werden mit variablen Gestaltungsoptionen der Leiterplatte verbunden – so können kundenspezifische Lösungen mit einem geringen Entwicklungsaufwand umgesetzt werden.
Im Detail:
Die REDline Power Box Hybrid kombiniert Leiterplattentechnik und Kupferschienen für hohe Ströme.
REDline Powerbox Medium
Hauptpotentiale werden in Batterienähe aufgetrennt und abgesichert.
Der Verbraucher in Batterienähe profitiert durch die direkte Schaltung und Sicherung.
Unterschiedliche Kupferschienen ermöglichen individuelle Anschlagsvarianten.
Im Detail:
Mit dem Plattform-Konzept der REDline Power Boxes können verschiedenste Anwendungen umgesetzt und Anforderungen erfüllt werden. Das Gehäuse ist standardisiert – anfallende Werkzeugkosten entfallen. Das individuelle Layout sowie die kundenspezifische Bestückung der Leiterplatten ermöglichen ein Höchstmaß an Funktionalität. Die Montage bzw. Demontage der Gehäuseabdeckung erfolgt werkzeuglos. Hohe IP-Schutzklassen garantieren ein großes Maß an Sicherheit. Kundenspezifische Projekte, vom Schaltplan bis zum fertigen Produkt, werden schnell und unkompliziert realisiert. Mit den REDline Power Boxes bietet Würth Elektronik ICS wirtschaftliche, modulare und robuste Lösungen für verschiedenste Arten von Nutzfahrzeugen.
Die BAUMA 2016 bietet vom 11. bis 17. April in München Gelegenheit, die neuen Systeme kennenzulernen. Würth Elektronik ICS präsentiert in Halle 5, Stand 306, einen Überblick über das gesamte Produktportfolio, darunter auch die REDline Power Boxes.
REDline Power Box Hybrid