22. Juni 2022
Bauelemente

Company Trail – Sport und Bienenkunde

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

company-trail-2022-familie-läufer

Firmenlauf durch die Lager von Würth Elektronik

Am 10. Juli ist es wieder soweit: Der Company Trail wird auch in diesem Jahr ein Riesenspaß für Freizeitsportler:innen und Familien. Auf einer Strecke von mehr als sechs Kilometern geht es dann wieder durch Hochmateriallager, Produktionsstätten und Büroräume von zehn Unternehmen im Gewerbepark Hohenlohe. Würth Elektronik beteiligt sich auf seinem Firmengelände mit einem sehr interessanten Parcours – und einem Lehrpfad rund um das kleinste Nutztier der Welt.

Der Company Trail bekommt kontinuierlich Zuwachs: Kamen zur ersten Veranstaltung noch 630 Läufer:innen, stieg deren Zahl im nächsten Rennen bereits auf 870. Dieses Jahr rechnen die Veranstalter schon mit 1 500 Teilnehmer:innen. Eine Zeitmessung wird es nicht geben, die Strecke ist also auch für sportlich Ungeübte gut zu bewältigen. Insgesamt beträgt sie wieder etwa sechs Kilometer. Dazu kommen fantasievolle Rundläufe in den zehn beteiligten Unternehmen. Sie führen kreuz und quer durch Abteilungen wie Verwaltung, Lager und Produktion. Start und Ziel sind auf dem Areal von Ziehl-Abegg angesiedelt. Für die musikalische Begleitung sorgen die Stadtkapelle Krautheim und die Cover-Band „keep alive“.

Erlebnispfad und Sportparcours

Der Technologie-Enabler Würth Elektronik hat sich zur gemäßigten bis sportlichen Durchlauferhitzung wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: den WEBee Erlebnispfad. Er bietet Infotafeln rund um Honig- und Wildbienen. Die Teilnehmer:innen können hier zum Beispiel erfahren, wie weit eine Biene fliegen müsste, um ein Glas Honig zu sammeln, warum es den Bienen momentan so schlecht geht und was wir alle tun können, um ihr Leben wieder einfacher zu machen. Zudem wird das Team vom firmeneigenen Gesundheitsprogramm einen sportlichen Parcours für die Teilnehmer:innen aufbauen.

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Läufer:innen, die jünger sind als 16 Jahre, können über ihre Eltern kostenlos angemeldet werden. 

Anmeldung über:
https://www.davengo.com/event/overview/company-trail-2022

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten