1.1 Diese Teilnahme- und Datenschutzbedingungen (nachfolgend bezeichnet als „Teilnahmebedingungen") gelten für das Gewinnspiel „Würth Elektronik Unifest Karlsruhe) (nachfolgend: „Gewinnspielaktion/en"), das durch die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG (nachfolgend bezeichnet als „Veranstalter") auf der Instagram-Seite https://www.instagram.com/we_karriere veranstaltet wird und auf diese Teilnahmebedingungen Bezug nimmt.
1.2 Impressum des Veranstalters: Zum Impressum hier klicken
1.3 Mit der Teilnahme an der Gewinnspielaktion erklären sich die Teilnehmenden mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
1.4 Details zu den einzelnen Teilnahmevoraussetzungen, vorzunehmenden Handlungen, der Laufzeit der Gewinnspielaktion und Ziehung der Gewinner:in ergeben sich aus der Beschreibung der Gewinnspielaktion. Diese Detailbeschreibungen sind im vorausgehenden Beitrag, beziehungsweise nachfolgend unter Punkt 4.1, zu finden.
1.5 Unter dem im Folgenden verwendeten Begriff „Inhalte" sind alle von den Teilnehmenden eingestellten und mitgeteilten Inhalte sowie Informationen, wie zum Beispiel Fotografien, Grafiken, Videos, Texte, Kommentare, Angaben über Orte und Personen sowie Links zu verstehen.
2.1 Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben.
2.2 Ausgeschlossen sind Mitarbeitende und Angehörige des Veranstalters sowie Mitarbeitende und Angehörige von Dienstleistern und Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung dieser Gewinnspielaktion beschäftigt sind oder waren.
2.3 Die Teilnahme von Gewinnspielagenturen und sonstigen automatisch generierten Massenteilnahmen und -zusendungen wird ausdrücklich ausgeschlossen und bei der Ermittlung der Gewinner:in nicht berücksichtigt.
3.1 Der Veranstalter ist für das Verhalten der Teilnehmenden und die im Rahmen der Gewinnspielaktion durch die Teilnehmenden publizierten Inhalte nicht verantwortlich und macht sich diese nicht zu Eigen. Der Veranstalter ist ferner nicht zu deren Prüfung verpflichtet, behält sich jedoch vor, deren Veröffentlichung rückgängig zu machen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen.
3.2 Teilnehmende haben hinsichtlich der von ihnen im Rahmen des Gewinnspiels eingestellten Inhalte sicherzustellen, dass diese frei von Rechten Dritter sind und keine Rechte Dritter verletzen.
3.3 Die Teilnehmenden bestätigen insbesondere, dass sie die Urheberrechte an den Inhalten innehaben oder über die Einwilligung der Rechteinhaber verfügen, um diese Inhalte im Rahmen der Gewinnspielaktion nutzen und dem Veranstalter die entsprechenden Nutzungsrechte einräumen zu dürfen.
3.4 Falls im Rahmen der Aktion Fotografien durch die Teilnehmenden eingereicht werden und auf den Fotografien eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass die Bilder veröffentlicht werden. Die Teilnehmenden versichern, dass ihnen die entsprechenden Einverständniserklärungen auch zur vorgenannten Nutzung vorliegen bzw. diese notfalls auch schriftlich beibringen zu können. Gleiches gilt für Urheber und Rechteinhaber von abgebildeten Werken oder sonst vor der Abbildung geschützten Leistungen.
3.5 Der Veranstalter bittet die Teilnehmenden, andere Personen im Rahmen der Gewinnspielaktion nicht zu belästigen. Zum Beispiel dürfen etwaige Mitteilungs-, Weiterleitungs- oder Teilen-Funktionen nicht für den Versand von Mitteilungen genutzt werden, wenn damit zu rechnen ist, dass deren Erhalt seitens der Empfänger unerwünscht ist.
3.6 Falls der Veranstalter wegen unzulässiger Inhalte oder sonstigen Gesetzesverstößen in Anspruch genommen wird, die von den Teilnehmenden zu vertreten sind, stellen die jeweiligen Teilnehmenden den Veranstalter auf erstes Anfordern frei und unterstützten den Veranstalter bei der Abwehr der Ansprüche. Diese Freistellung umfasst insbesondere die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.
3.7 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmende, welche die Gewinnspielaktion manipulieren, den Spielablauf stören oder gegen die Gewinnspielregeln sowie diese Teilnahmebedingungen verstoßen, jederzeit und ohne Vorankündigung von der Teilnahme an der Gewinnspielaktion auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses können Gewinne und Vorteile auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Weitergehende Schadensersatzansprüche werden ausdrücklich vorbehalten.
4.1 Das Gewinnspiel startet am 30.04.2024 und endet am 27.05.2024, 23:59 Uhr. Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG verlost als Veranstalter dieses Gewinnspiels folgende Gewinne: 5x2 Freikarten für das Unifest in Karlsruhe. Von 30.04.2024 bis 27.05.2024, 23:59 Uhr werden Beiträge auf der Würth Elektronik Karriere Instagram-Seite veröffentlicht, in welchem die Fans der Würth Elektronik Karriere Instagram-Seite zum Gewinnspiel eingeladen werden. Die Teilnahme am Gewinnspiel auf der Instagram-Seite erfolgt folgendermaßen: Folge @we_karriere auf Instagram. Like den Beitrag. Kommentiere unter den Post, wer dich zum Unifest nach Karlsruhe begleiten soll und warum ihr die Karten bekommen sollt. Jeder Teilnehmende kann pro Beitrag einmalig teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 27.05.2024 um 23:59 Uhr. Entscheidend ist nicht der Zeitpunkt des Kommentarbeitrages im Kommentarbereich. Die Auslosung des Gewinnspiels erfolgt per Zufallsverfahren am 28.05.2024. Die Teilnahmebedingungen gelten für die Dauer der Aktion und werden in dem Beitrag mitgeteilt. Der Versand des Gewinnes erfolgt deutschlandweit.
Der Ablauf der Aktion ist wie folgt:
a) Die Teilnahme am Gewinnspiel auf dem Instagram-Account @we_karriere erfolgt mit dem Folgen des Instagram-Accounts, dem Liken des Beitrags und durch Abgabe eines Kommentars mit wem der Teilnehmende am liebsten das Unifest besuchen würde.
b) Unter allen Teilnehmenden, welche die in diesen Teilnahmebedingungen genannten Voraussetzungen erfüllen, werden 5 Gewinner:innen per Zufallsprinzip ermittelt.
c) Der Gewinner / die Gewinnerin wird per privater Nachricht durch Würth Elektronik Karriere informiert und gebeten, die Kontaktadresse per Privatnachricht an den Instagram-Auftritt von Würth Elektronik Karriere zu übermitteln.
4.2 Der Gewinner / die Gewinnerin wird per persönlicher Nachricht informiert und aufgefordert, das Geburtsdatum mittels eines Ausweisdokuments zu verifizieren und seine Anschrift zur Gewinnzustellung ebenfalls mittels einer persönlichen Nachricht an das Social Media-Team von Würth Elektronik Karriere zu übermitteln.
4.3 Die Benachrichtigung erfolgt spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Teilnahmeschluss. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.
4.4 Die Teilnehmenden des Gewinnspiels akzeptieren die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung mit dem Erfüllen der Teilnahmebedingungen unter dem Gewinnspiel-Beitrag. Die Teilnehmenden erklären sich weiterhin damit einverstanden, dass das Social Media-Team von Würth Elektronik Karriere im Falle eines Gewinnes die Benachrichtigung als eigenständigen Beitrag auf Instagram veröffentlicht.
4.5 Bestätigt ein Gewinner / eine Gewinnerin die Annahme des Gewinns mit Hilfe einer privaten Nachricht an das Social Media-Team von Würth Elektronik Karriere nicht innerhalb einer Frist von 7 Kalendertagen, verfällt der Gewinn. Die Teilnehmenden sind für die Überprüfung des Instagram-Beitrags auf der Instagram-Seite von Würth Elektronik Karriere und ihre eigene Erreichbarkeit verantwortlich. Falls ein Gewinner / eine Gewinnerin nicht erreicht wird, geht dies zu dessen Lasten.
4.6 Eine Auszahlung des Gewinns anders als bestimmt, z. B. in bar, in Sachwerten, deren Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Der Teilnehmende kann auf den Vorteil verzichten. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit dem Gewinner / der Gewinnerin abgestimmt.
4.7 Der Veranstalter darf Teilnehmende per Kommentar unter den Gewinnspiel-Beitrag kontaktieren, soweit dies zur Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion erforderlich ist.
5.1 Die Teilnehmenden räumen dem Veranstalter unentgeltlich und örtlich unbeschränkt das einfache Recht ein, die von ihnen im Rahmen der Gewinnspielaktion an den Veranstalter überlassenen Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, auszustellen, zu bearbeiten sowie diese Rechte auf Dritte, wie zum Beispiel technische Dienstleister weiter zu übertragen. Die Einräumung erfolgt zeitlich unbeschränkt bis zum Widerruf durch die Teilnehmenden.
5.2 Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass deren Beiträge zur Gewinnspielaktion sowie deren Namen im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion, der Auslosung, Abwicklung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem Veranstalter oder von dem Veranstalter beauftragten Dritten in Online- wie Online - Medien (zum Beispiel auf der Facebook oder Instagram-Seite, Website oder im Printbereich) Dritten öffentlich bekannt gegeben werden.
5.3 Die Einräumung der vorstehend genannten Rechte dient allein dem Betrieb und der Zurverfügungstellung der Gewinnspielaktion und etwaiger Präsentation von Teilnahmebeiträgen in Online- wie Printmedien.
6.1 Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion der Gewinnspielaktion nicht gewährleistet werden kann. Die Gewinnspielaktion kann insbesondere aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen verändert, verlängert, beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmenden gegenüber dem Veranstalter entstehen. Zu den äußeren Umständen und Zwängen können insbesondere technische Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegende Maßnahmen Dritter gehören.
6.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
7.1 Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und
7.2 Der Veranstalter haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und oder Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, der Veranstalter handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
7.3 Der Veranstalter wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Haftungsansprüche gegen den Veranstalter, die durch die Nutzung des Gewinns entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO verarbeitet und speichert der Veranstalter personenbezogene Daten nur im Rahmen des Gewinnspiels. Anschließend ist die Zweckbindung nicht mehr gegeben und die Daten werden entsprechend gelöscht.
9.1 Die folgenden Datenschutzhinweise klären die Teilnehmenden über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung derer Daten im Rahmen der Gewinnspielaktion durch den Veranstalter als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle auf. Mit Erfüllen der Teilnahmebedingungen unter dem Gewinnspielbeitrag auf der Instagram-Seite von Würth Elektronik Karriere erklärt sich der Nutzer mit der Datenschutzerklärung einverstanden.
9.2 Insofern der Veranstalter für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Teilnehmenden selbst verantwortlich ist, werden die Angaben zur Person des Teilnehmenden sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts verwendet. Der Veranstalter wird die Informationen nur insoweit verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmenden vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die personenbezogenen Daten werden, zur Abwicklung des Versands der Gewinne, an den Kooperationspartner übermittelt und von diesem, ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels, weiterverarbeitet.
9.3 Der Teilnehmende kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem Veranstalter unter info@we-online.com widersprechen. Dies hat zur Folge, dass die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet und genutzt werden. Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden die bei der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG gespeicherten Daten wieder gelöscht, sofern dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Im Übrigen gelten die Datenschutzerklärungen des Veranstalters entsprechend, die unter hier zu finden sind.
10.1 Teilnehmende haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die von dem Veranstalter über sie gespeichert wurden.
10.2 Zusätzlich haben Teilnehmende das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Einwilligungen, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
11.1 Findet die Gewinnspielaktion innerhalb der Plattform Meta statt, gelten zusätzlich die folgenden Bestimmungen:
11.2 Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem Teilnehmenden und Meta durch die Teilnahmebedingungen https://www.facebook.com/legal/terms und die Datenschutzregeln von Meta bestimmt: https://www.facebook.com/about/privacy/.
11.3 Die Teilnehmenden können gegenüber Meta keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme und Nutzung der Gewinnspielaktion entstehen.
11.4 Die Teilnehmenden erkennen an, dass die Gewinnspielaktion in keiner Weise von Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Meta steht.
11.5 Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich der Gewinnspielaktion sind an den Veranstalter und nicht an Meta zu richten.
12.1 Abweichende Bedingungen der Teilnehmenden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Veranstalter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).