• Career orientation online!

    Register here for the next Live Talk and receive information on training & studies!

    more

En haute mer, mais pas en solitaire

90 % des lauréats restent fidèles à l'entreprise. C'est cela, la formation profes- sionnelle chez Würth Elektronik. ... plus

À haut niveau, en haute mer

Le « système particulier » que représente la formation duale est très demandé sur le marché de l'emploi. ... plus

Notre offres

  • Goûter au vent du large

    Des stages pratiques intéressants qui ont tous un point commun : la pratique ! ... plus

  • Suivre un cap plutôt qu'une impasse

    En entamant une carrière chez Würth Elektronik, aucun risque de se perdre sur des chemins détournés ou de finir dans une impasse ; il existe suffisamment de possibilités de spécialisation ... plus

  • Notre partenaire en formation

    Larguer les amarres et partir en haute mer exige de disposer de partenaires performants ... plus

  • Nos partenaires de coopération

    Würth Elektronik est déjà présent dans les différents types d'établissement scolaire en Allemagne. Nous nous réjouissons en effet de pouvoir transmettre notre expérience aux élèves intéressés ... plus