Relais temporisés – à l‘ouverture et à la fermeture

Les Nano ICCS peuvent être programmés en relais temporisés pour commuter des charges selon des temps donnés.

La tension d’alimentation est appliquée à la borne 30 (borne 87z pour la variante S3). Dès lors qu’un signal est présent sur la borne 15, le contact du relais se ferme après le temps de temporisation choisi. Si le signal n’est plus présent sur la borne 15, le contact du relais s’ouvre après le temps de temporisation choisi.

Chronogramme

Schémas de câblage

Exemples d'applications

  • Minuterie
  • Temporisation à l'arrêt d’un ventilateur