F.A.Q.
Je souhaite collecter simultanément de l'énergie de plusieurs sources. Comment faire ?
Vous pouvez atteindre une ou plusieurs sources en utilisant des diodes au lieu d'un cavalier (JP1 à JP4) comme indiqué sur le schéma de la carte.
Faut-il que j'achète un outil de débogage/programmation séparé pour utiliser le kit de démarrage EFM32 GG ?
Les kits de développement et de démarrage EFM32 incluent un périphérique J-Link pour le débogage et la programmation. Les kits sont directement connectés à un ordinateur via USB et peuvent effectuer le débogage et la programmation de l'EFM32. Vous pouvez aussi déboguer et programmer un appareil EFM32 sur votre propre carte à circuits imprimés.
Où puis-je trouver des exemples de code pour les microcontrôleurs EFM32 ?
Simplicity Studio inclut un code source pour divers exemples de code. Installez Simplicity Studio comme on vous l'a expliqué dans cet article. Dans la catégorie 'Examples' de Simplicity Studio, vous trouverez plusieurs exemples, classés par kit. La catégorie 'Application Notes' contient toutes les notes d'application pour les microcontrôleurs EFM32, et inclue également des exemples de code source.
Vous trouverez plus de questions ici.