Qualität, die überzeugt
Seit vielen Jahrzenten steht Würth Elektronik für Qualität im Bereich elektronischer und elektromechanischer Bauelemente. Traditionell, hochwertig weltweit zuhause. Alle unsere Produkte unterliegen strikten Qualitätskontrollen- und Richtlinien, die unseren Kunden mehr bieten. Mehr Qualität, mehr Verlässlichkeit, mehr Sicherheit in allen Branchen - egal ob Automobil, Industrie, Telekommunikation oder andere Bereiche. Produkte von Würth Elektronik sind in fast allen Branchen zu finden.
Ganz nach dem Motto: "One Global Quality" betreiben wir 4 weltweite Qualitäts-Zentren in Frankreich (Lyon), Deutschland (Waldenburg), China (Longgang) und USA (Watertown).
Zu dieser Ausrichtung verpflichten wir uns in allen Produkt- und Geschäftsbereichen. Eine Verpflichtung, die uns stetig voran treibt und herausfordert. Langjährige und nachhaltige Investitionen in das Fokusthema Qualität unterstreichen unseren Standpunkt als Deutschen Hersteller. Und dass unsere Produkte das Wert sind, was sie versprechen, spiegelt sich zu Beginn in der Entwicklung, dann in den verwendeten Materialen innerhalb der Produktion, den Qualitätstests und Qualitätszertifikaten sowie in der aktiven und individuellen Begleitung unserer Kunden bis zur Marktreife.
Ein effektives und effizientes Qualitätssystem, das auf individuelle Kompetenz, Prozessfähigkeit, Designsicherheit und Produktqualität setzt unterstützt uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. Jeder Produktbereich, jede Abteilung, jeder Mitarbeiter: Würth Elektronik steht für mehr als nur elektronische Bauteile. Wir bieten „more than you expect“.
Sie sind auf der Suche nach weiteren Details?
Hier erfahren Sie mehr über die globalen Qualitätsstrukturen und die Laborausstattung von Würth Elektronik eiSos.
Auch die Themen Material Compliance nach RoHS, REACh und Halogen Free sowie Konfliktmineralien behandeln wir mit großer Sorgfalt. Wichtige Fragen zum Thema RoHS Richtlinie beantworten wir hier in unseren FAQs.
Zertifizierungen
Wir meinen es ernst! Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Qualitätsstandards:
ISO 9001:2015 Quality Management System
Würth Elektronik eiSos ist ISO 9001:2015 / Qualitätsmanagement zertifiziert. Die unabhängige Dakks Zertifizierungsstelle hat das ISO 9001 Zertifikat für Qualitätsmanagement verliehen. Damit wird dokumentiert, dass das Qualitätsmanagementsystem für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte den Anforderungen der internationalen Norm ISO 9001 entspricht. Diese Qualitätsnormen werden konsequent angewandt, um Produkte nach höchstmöglichen Qualitätsmaßstäben anzubieten.
IATF 16949 Qualitätsmanagementsysteme der Automobilindustrie
Speziell für den Bereich Automotive werden unsere Produkte an IATF 16949 zertifizierten Standorten gefertigt. Die IATF 16949 Zertifizierung gibt uns die Sicherheit, die hohen Anforderungen in der automobilen Wertschöpfungskette zu erfüllen. Lieferketten werden immer komplexer - dies hat den Bedarf nach einer strengeren Qualitätskontrolle mit kosteneffektiver Standardisierung erhöht. Wir müssen daher immer agiler werden und uns den kontinuierlich neuen Bedürfnissen und Innovationen anpassen. In einem stark wettbewerbsorientiertem Umfeld erfüllen wir dadurch ein hohes Niveau an Flexibilität, Effizienz und Qualität.
ISO 14001:2015 Umweltmanagementsystem
Nachhaltigkeit bedeutet für Würth Elektronik eiSos, den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Diese Balance zu halten ist ein stetiger Entwicklungs- und Verbesserungsprozess, dem wir uns gerne stellen. Die ISO 14001 hilft uns, die Umweltbelastung durch unsere Tätigkeiten zu minimieren.
CE-Konformität
Unsere Produkte im Bereich Wireless Connectivity werden gemäß den Richtlinien der EU für Funkanlagen entwickelt und hergestellt. Deshalb tragen alle unsere Produkte für den EU Markt das CE-Zeichen. Weitere Informationen zur CE-Konformität unserer Produkte finden Sie unter Konformitätsnachweis oder entnehmen Sie aus den jeweiligen Produkt-Handbüchern. Auf Anfrage sind Reports bezüglich der Konformität unserer Produkte zur Richtlinie 2014/53/EU erhältlich: EN 300 440, EN 300 328, EN 300 220, EN 301 489, EN 60950-1, EN 62479, EN 62311, EN 62368-1.
OHSAS 18001:2007 Arbeitsschutzmanagement
OHSAS 18000 ist eine internationale Norm für ein Arbeitsschutzmanagementsystem. Es besteht aus zwei Teilen, 18001 und 18002 und umfasst BS8800 und eine Reihe weiterer Publikationen.