Weitere Produktneuigkeiten

Entdecken Sie die ganze Welt der Elektronik mit einem Klick!

Hier finden Sie die neuesten Artikel:

28.12.2021 (Other Product News, Building Bridges)

Würth Elektronik Libraries Installed Directly in LTspice

If you are familiar with LTspice you may be excited to know that the Würth Elektronik libraries are now installed directly into the platform.

Weiterlesen ...

22.11.2021 (Power Magnetics, Other Product News, Electronics Insight)

DIP Switches Hold the Code

DIP switches are used everywhere that multiple settings need to be made swiftly and directly on board the PCB. DIP switches are best used where multiple signal gates are needed, combining switching circuits in a single package.

Weiterlesen ...

12.11.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology, Optoelektronik )

Using UV LEDs for Disinfection

You may know the main source of UV radiation as the sun, but there are also manufactured sources of UV radiation, including LEDs.

Weiterlesen ...

03.03.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Improved Connection: Single Pair Ethernet

Ethernet has played a large part of our lives for many years now and has allowed for many improvements in the area of industrial design. Innovation never stops, and with new developments the next level of communication is born with Single Pair Ethernet.

Weiterlesen ...

17.02.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid – darauf muss man achten

In der Leistungselektronik sind die wichtigsten Parameter der Wirkungsgrad, die Leistungsdichte und die Zuverlässigkeit eines Produktes. Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) gewinnen in der Leistungselektronik an Popularität und haben das Potenzial, den

Weiterlesen ...

02.02.2021 (Press-Fit Technology, Other Product News, Distribution, Electronics Insight, Elektromechanik)

Re-Reeling: 10 Bauteile auf einer Rolle? Wir machen das!

Der SMT-Bestückautomat verlangt die Bauteile auf einem Gurt, auf einer Rolle, egal ob es sich um eine Massenproduktion handelt oder um einige wenige Prototypen. Wenn die einzelnen Bauelemente für die automatische Produktion von Baugruppen in kleinen und kleinsten Losgrößen nur in der benötigten Zahl vorgehalten werden, spart das Kosten.

Weiterlesen ...

21.10.2020 (Other Product News, Emerging Technology)

Augmented Reality im Dienst für den Kunden

In Bezug auf neue Technologien sind wir bei Würth Elektronik immer am Puls der Zeit. Wir prüfen aber auch, ob eine neue technische Möglichkeit nur eine nette Spielerei ist oder ob sie einen tatsächlichen Mehrwert für unsere Kunden bringt.

Weiterlesen ...

29.09.2020 (Other Product News)

Wie Referenzdesigns die Produktentwicklung beschleunigen

Referenzdesigns sind ein wichtiger Teil eines Designs. Sie sparen Zeit und Ressourcen. In diesem Blog-Artikel erfahren Sie, was Referenzdesigns sind und wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit davon profitieren können.

Weiterlesen ...

14.07.2020 (EMC Components, Other Product News, Electronics Insight, Wireless Connectivity)

Wer stört? Gleichtaktstörungen im WiFi-Spektrum in den Griff bekommen

Wir lieben schnelle Datenleitungen. Und wir lieben Funkverbindungen. Dieser Komfort bleibt in der Kombination aber nicht ohne Probleme. Die Datenraten moderner Schnittstellen wie USB 3.1/3.2, SATA 3.0/3.2, HDMI 1.4/2.0 oder

Weiterlesen ...

11.06.2020 (Other Product News, Electronics Insight, Optoelektronik )

LEDs: Always Innovating. Ensuring Quality.

Whether you realize it or not, LEDs play a large role in your life. They come in a variety of colors and sizes. Chances are if your electronic has an indicator light, that light is an LED.

Weiterlesen ...