Emerging Technology

Wie sieht der Elektronikmarkt der Zukunft aus? Mit welchen Themen beschäftigen wir uns morgen? Emergin Technology berichtet über Themen von e-mobility bis Robotics & von Smart Living bis Vertical Farming.

Hier finden Sie die neuesten Artikel:

12.11.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology, Optoelektronik )

Using UV LEDs for Disinfection

You may know the main source of UV radiation as the sun, but there are also manufactured sources of UV radiation, including LEDs.

Weiterlesen ...

21.10.2021 (Wireless Power, Electronics Insight, Emerging Technology, Building Bridges, Wireless Connectivity)

IIoT-Projekt Wireless Power Transfer: Weg mit den Kabeln – auch in der Industrie

Internet of Things (IoT) und Industrial Internet of Things (IIoT) dienen als Sammelbegriffe für verschiedenste technische Entwicklungen vom Fitnesstracker über Agrarroboter bis zur Smart Factory (Stichwort Industrie 4.0). Ihre gemeinsamen Nenner sind die Vernetzung und ein Ziel: der Aufbau flexiblerer Lösungen über intelligente, dezentralisierte Funktionen.

Weiterlesen ...

21.09.2021 (EMC Components, Electronics Insight, Emerging Technology)

Get to Know the WR-LECO Connector Series

The WR-LECO series was developed to be able to support LED lighting, as existing connector types were not ideal for this application.

Weiterlesen ...

30.08.2021 (Electronics Insight, Emerging Technology, Wireless Connectivity)

Addressing Connection Concerns with the Increased Use of Antennas

The increase in wireless IoT applications has forced many component manufacturers to retool some commonly used parts, including antennas, to transmit signals and data. Some devices are able to use currently available antennas, but miniaturization of devices has decreased available PCB space. This change has led to innovation in antenna technology and support services.

Weiterlesen ...

29.07.2021 (Electronics Insight, Emerging Technology)

Ethernet für raue industrielle Anwendungen erfordert besondere Steckverbinder

In Computernetzwerken und einfachen industriellen Umgebungen sind die RJ45-Schnittstellen üblich – doch kann man einen Roboterarm oder eine Werkzeugmaschine so anschließen?

Weiterlesen ...

23.06.2021 (Electronics Insight, Emerging Technology)

Von der Sonne in die Batterien: LT8491, DC2703-A-KIT

Heutzutage erweist sich die Energie von Solarmodulen als effizient genug, um Gebäude, Straßenbeleuchtungen, Parkuhren usw. zu betreiben. Doch was passiert in der Nacht oder an einem regnerischen Tag? Die direkt von den Solarmodulen gelieferte Energie wird in der Regel durch Strom vom Netz oder durch Energie ersetzt, die zuvor in Batterien gespeichert wurde, um elektrische und elektronische Geräte zu betreiben, so wie man Frühlingsregenwasser in einem Tank speichern würde, um es später im Sommer zu verwenden.

Weiterlesen ...

20.05.2021 (Power Magnetics, Emerging Technology, Elektromechanik)

Wie versorgt man Gate-Treiber für SiC-MOSFETs?

Mit der zunehmenden Verbreitung von Leistungshalbleiterbauelementen in der Siliziumkarbidtechnologie (SiC), die mit Schaltfrequenzen über 100 kHz arbeiten, werden die Anforderungen an ihre Gate-Ansteuerung immer anspruchsvoller.

Weiterlesen ...

03.03.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Improved Connection: Single Pair Ethernet

Ethernet has played a large part of our lives for many years now and has allowed for many improvements in the area of industrial design. Innovation never stops, and with new developments the next level of communication is born with Single Pair Ethernet.

Weiterlesen ...

17.02.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid – darauf muss man achten

In der Leistungselektronik sind die wichtigsten Parameter der Wirkungsgrad, die Leistungsdichte und die Zuverlässigkeit eines Produktes. Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) gewinnen in der Leistungselektronik an Popularität und haben das Potenzial, den

Weiterlesen ...

21.10.2020 (Other Product News, Emerging Technology)

Augmented Reality im Dienst für den Kunden

In Bezug auf neue Technologien sind wir bei Würth Elektronik immer am Puls der Zeit. Wir prüfen aber auch, ob eine neue technische Möglichkeit nur eine nette Spielerei ist oder ob sie einen tatsächlichen Mehrwert für unsere Kunden bringt.

Weiterlesen ...