Electronics Insight

Bei Electronics Inside dreht sich alles um Komponenten, Design-In und Anwendungen. Erfahren Sie mehr über die Entwicklungen auf dem Elektronikmarkt, neue Referenzdesigns und besondere Hinweise.

Hier finden Sie die neuesten Artikel:

22.11.2021 (Power Magnetics, Other Product News, Electronics Insight)

DIP Switches Hold the Code

DIP switches are used everywhere that multiple settings need to be made swiftly and directly on board the PCB. DIP switches are best used where multiple signal gates are needed, combining switching circuits in a single package.

Weiterlesen ...

16.11.2021 (Power Magnetics, Electronics Insight, Wireless Connectivity)

Coaxial Connectors: Prep for Landing

Our world runs on the ability to transmit data through the air or through a conductor. Coaxial products allow us to perform a smooth transition in the most efficient way, by matching system characteristics.

Weiterlesen ...

12.11.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology, Optoelektronik )

Using UV LEDs for Disinfection

You may know the main source of UV radiation as the sun, but there are also manufactured sources of UV radiation, including LEDs.

Weiterlesen ...

21.10.2021 (Wireless Power, Electronics Insight, Emerging Technology, Building Bridges, Wireless Connectivity)

IIoT-Projekt Wireless Power Transfer: Weg mit den Kabeln – auch in der Industrie

Internet of Things (IoT) und Industrial Internet of Things (IIoT) dienen als Sammelbegriffe für verschiedenste technische Entwicklungen vom Fitnesstracker über Agrarroboter bis zur Smart Factory (Stichwort Industrie 4.0). Ihre gemeinsamen Nenner sind die Vernetzung und ein Ziel: der Aufbau flexiblerer Lösungen über intelligente, dezentralisierte Funktionen.

Weiterlesen ...

21.09.2021 (EMC Components, Electronics Insight, Emerging Technology)

Get to Know the WR-LECO Connector Series

The WR-LECO series was developed to be able to support LED lighting, as existing connector types were not ideal for this application.

Weiterlesen ...

30.08.2021 (Electronics Insight, Emerging Technology, Wireless Connectivity)

Addressing Connection Concerns with the Increased Use of Antennas

The increase in wireless IoT applications has forced many component manufacturers to retool some commonly used parts, including antennas, to transmit signals and data. Some devices are able to use currently available antennas, but miniaturization of devices has decreased available PCB space. This change has led to innovation in antenna technology and support services.

Weiterlesen ...

29.07.2021 (Electronics Insight, Emerging Technology)

Ethernet für raue industrielle Anwendungen erfordert besondere Steckverbinder

In Computernetzwerken und einfachen industriellen Umgebungen sind die RJ45-Schnittstellen üblich – doch kann man einen Roboterarm oder eine Werkzeugmaschine so anschließen?

Weiterlesen ...

23.06.2021 (Electronics Insight, Emerging Technology)

Von der Sonne in die Batterien: LT8491, DC2703-A-KIT

Heutzutage erweist sich die Energie von Solarmodulen als effizient genug, um Gebäude, Straßenbeleuchtungen, Parkuhren usw. zu betreiben. Doch was passiert in der Nacht oder an einem regnerischen Tag? Die direkt von den Solarmodulen gelieferte Energie wird in der Regel durch Strom vom Netz oder durch Energie ersetzt, die zuvor in Batterien gespeichert wurde, um elektrische und elektronische Geräte zu betreiben, so wie man Frühlingsregenwasser in einem Tank speichern würde, um es später im Sommer zu verwenden.

Weiterlesen ...

26.05.2021 (Electronics Insight, Elektromechanik, Wireless Connectivity)

Was ist eigentlich ein Funkprotokoll?

Um sich das Ganze etwas besser vorstellen zu können, nehmen wir die menschliche Sprache als Beispiel. Auf der Erde gibt es ca. 6900 verschiedene Sprachen. Damit Menschen miteinander kommunizieren können, ist es essenziell, dass sie die gleiche Sprache sprechen.

Weiterlesen ...

03.03.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Improved Connection: Single Pair Ethernet

Ethernet has played a large part of our lives for many years now and has allowed for many improvements in the area of industrial design. Innovation never stops, and with new developments the next level of communication is born with Single Pair Ethernet.

Weiterlesen ...