Entdecken Sie die ganze Welt der Elektronik
mit einem Klick

Elektronik ist mehr als Komponenten und Spannungen. Die Unterstützung, das Design und die Technologie hinter der Elektronik machen den Unterschied.

Unser Blog ist hier, um Ihnen mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und Innovationen nahe zu bringen.

Klicken Sie auf eine Kategorie, um alle Artikel zum entsprechenden Thema zu sehen:

Oder interessieren Sie sich für Themen zu speziellen Produktbereichen?
Benutzen Sie die folgenden Tags, um tief in Ihr Interessengebiet einzutauchen:

EMV | Power Magnetics | Kondensatoren | Wireless Power | Optoelektronik |
Power Module | Elektromechanik | Press-Fit Technologie | Wireless Connectivity |
Weitere Produktnews

Hier finden Sie die neuesten Artikel:

20.05.2021 (Power Magnetics, Emerging Technology, Elektromechanik)

Wie versorgt man Gate-Treiber für SiC-MOSFETs?

Mit der zunehmenden Verbreitung von Leistungshalbleiterbauelementen in der Siliziumkarbidtechnologie (SiC), die mit Schaltfrequenzen über 100 kHz arbeiten, werden die Anforderungen an ihre Gate-Ansteuerung immer anspruchsvoller.

Weiterlesen ...

14.04.2021 (Building Bridges)

Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

In Produktion und Gewerbe fällt deutlich mehr Müll an als in privaten Haushalten. Das frustriert viele, die sich im privaten Umfeld um Müllvermeidung bemühen und führt so zu der Frage: Was tut mein Arbeitgeber eigentlich für die Abfallvermeidung?

Weiterlesen ...

17.03.2021 (Building Bridges)

Lernen mit Würth – Mehrwert durch Wissen

Man lernt nie aus. Eine ebenso kurze wie wahre Redewendung. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Wissen und Bildung sichern entscheidende Vorteile, ermöglichen Innovation und Erfolg.

Weiterlesen ...

03.03.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Improved Connection: Single Pair Ethernet

Ethernet has played a large part of our lives for many years now and has allowed for many improvements in the area of industrial design. Innovation never stops, and with new developments the next level of communication is born with Single Pair Ethernet.

Weiterlesen ...

17.02.2021 (Other Product News, Electronics Insight, Emerging Technology)

Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid – darauf muss man achten

In der Leistungselektronik sind die wichtigsten Parameter der Wirkungsgrad, die Leistungsdichte und die Zuverlässigkeit eines Produktes. Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) gewinnen in der Leistungselektronik an Popularität und haben das Potenzial, den

Weiterlesen ...

02.02.2021 (Press-Fit Technology, Other Product News, Distribution, Electronics Insight, Elektromechanik)

Re-Reeling: 10 Bauteile auf einer Rolle? Wir machen das!

Der SMT-Bestückautomat verlangt die Bauteile auf einem Gurt, auf einer Rolle, egal ob es sich um eine Massenproduktion handelt oder um einige wenige Prototypen. Wenn die einzelnen Bauelemente für die automatische Produktion von Baugruppen in kleinen und kleinsten Losgrößen nur in der benötigten Zahl vorgehalten werden, spart das Kosten.

Weiterlesen ...

13.01.2021 (Distribution)

Wir vertrauen auf unseren Vertrieb

Jede dieser Bedeutungen enthält den Kern und den Nutzen des Wortes Distribution – es geht nämlich um Verteilung. In der Industrie für elektronische Bauteile sind Distributoren vor allem eine Art „One-Stop-Shop“,

Weiterlesen ...

04.12.2020 (EMC Components, Power Magnetics, Electronics Insight)

Tactile Switches – A Touch to Start the World

Whether you realize it or not, switches are an important mechanical part of most electronic applications. There are power and signal switches both with many different styles to open and close a circuit.

Weiterlesen ...

11.11.2020 (Electronics Insight, Optoelektronik )

Durch die Haut schauen

Wenn man bei einem Hersteller von elektronischen Bauelementen arbeitet, fragt man sich zwangsläufig, wo eigentlich diese „Teile“ dann eingesetzt werden. Und dabei lernt man Anwendungen kennen, die richtig spannend sind und bei denen man sich freut, irgendwie zu der Entwicklung und zum Produkt beigetragen zu haben.

Weiterlesen ...

21.10.2020 (Other Product News, Emerging Technology)

Augmented Reality im Dienst für den Kunden

In Bezug auf neue Technologien sind wir bei Würth Elektronik immer am Puls der Zeit. Wir prüfen aber auch, ob eine neue technische Möglichkeit nur eine nette Spielerei ist oder ob sie einen tatsächlichen Mehrwert für unsere Kunden bringt.

Weiterlesen ...