1971
Bereits frühzeitig erkennt Reinhold Würth im Elektronikbereich einen riesigen Wachstumsmarkt. Er gründet deshalb 1971 innerhalb der Adolf Würth GmbH & Co. KG die Abteilung Würth Elektronik. Nach einem Abstecher als Meßgerätehersteller lautet das Unternehmensziel Leiterplatten für die Elektronikindustrie zu produzieren. Für diese Abteilung werden Räume in der Bahnhofstraße in Künzelsau zur Verfügung gestellt.
1976
Nach 5 Jahren wird durch die Eintragung ins Handelsregister Schwäbisch Hall der Grundstein für eine eigenständige Entwicklung gelegt.
1980
Durch das stark steigende Wachstum sind die Betriebsräume in Künzelsau nicht mehr ausreichend, so dass ein speziell konzipiertes Leiterplattenwerk in Niedernhall mit einer Produktionsfläche von 2200 m² bezogen wird.
1986-1987
Bau einer neuen Fertigungsstätte in Niedernhall um den Anforderungen des Marktes entsprechen zu können. Inbetriebnahme von insgesamt 6200 m² Fertigungsfläche in Niedernhall. Mittlerweile beschäftigt Würth Elektronik über 120 Mitarbeiter.
1993
Das Hochwasser im Kochertal verursacht bei Würth Elektronik einen Millionenschaden. Dank unserer Mitarbeiter und Lieferanten kann nach nur 14 Tagen die Leiterplattenproduktion wieder aufgenommen werden.
1994
Die am Firmensitz in Niedernhall angesiedelte Leiterplattenproduktion wird um das Werk Rot am See erweitert. Im gleichen Jahr gelingt dort der Einstieg in die MicroVia-Technologie.
1997
Übernahme des Leiterplattenwerkes Metalex in Pforzheim und Gründung der Würth Elektronik Pforzheim GmbH & Co. KG.
1998
Fertigstellung der Erweiterung des Leiterplattenwerks in Niedernhall. Übernahme des EMV Traditionsunternehmens Radialex in Frankreich und Gründung der Würth Elektronik Italien.
2000
Würth Elektronik wechselt mit 660 Mitarbeiternund einem Jahresumsatz von 188 Mio. DM in das neue Jahrtausend.
2003
Am 11.04.2003 wurden die vertraglichen Vereinbarungen zum Kauf der ppe durch Würth Elektronik unterzeichnet. Würth Elektronik verfügt nun über die Kapazitäten und das Fertigungs-Know-how von nunmehr vier Produktionswerken in Deutschland mit unterschiedlicher technologischer Ausrichtung.
2009
Trotz Weltwirtschaft- und Finanzkrise investierte Würth Elektronik weiter in den Ausbau seiner Standorte und Produktionen. So wurde im Frühjahr 2009 der rund 5.700 m² große Erweiterungsbau von WE CBT Niedernhall nach rund neun Monaten Bauzeit pünktlich fertig gestellt; in Rot am See wurde u. a. ein neuer Reinraum für Laserbelichter geschaffen.