Il cuore di ogni impianto fotovoltaico è il modulo di solito ben riconoscibile. A Schwäbisch Hall (Germania) Würth Solar produce innovativi moduli GeneCIS. Questi moduli si differenziano dagli usuali moduli a base di silicio in primo luogo per il suo look: mentre i moduli al silicio presentano il noto design nero-blu con struttura delle celle nettamente distinguibile, il modulo GeneCIS della Würth Solar colpisce per la sua superficie nera omogenea con un design a righe sottilissime. Grazie al loro elegante aspetto, i moduli sono pregevoli anche per le possibilità di progettazione architettonica da essi offerte.
Oltre all'eccellente estetica, i moduli GeneCIS offrono molti altri vantaggi molto significativi per una lunga durata del vostro impianto fotovoltaico, ad esempio sia l'alta protezione del modulo dagli agenti atmosferici mediante la solida struttura vetro-vetro sia grandi rese di energia grazie all'ottimale struttura a celle tollerante alle zone d'ombra e ad un eccellente coefficiente di temperatura.
Che cos'è un modulo fotovoltaico CIS?
Per ragioni fisiche, una singola cella solare CIS è in grado di generare una tensione elettrica minore di un volt (circa 0,6 - 0,8 V), per cui più celle solari vengono collegate in serie.
In questo modo si forma un modulo che, in funzione delle singole celle, possiede una tensione di esercizio maggiore. Nel caso della tecnologia CIS, questo collegamento in serie chiamato anche integrazione può essere eseguito vantaggiosamente già durante il processo di produzione.
Un modulo solare CIS è dunque una "batteria" di celle solari realizzata tramite la cosiddetta integrazione monolitica, le cui tensione ed intensità di corrente possono essere prestabilite dal numero e dalla grandezza delle celle ed adattate all'impiego previsto del modulo.
Würth Solar utilizza quindi la possibilità dell'adattamento ed ottimizza le caratteristiche elettriche di un modulo GeneCIS per la tecnica di sistema adottata.
Che cosa contraddistingue questi materiali CIS?
Come molti materiali esistenti in natura, questi composti sono molto stabili chimicamente. Presentano proprietà semiconduttrici ed assorbono molto intensamente la luce solare incidente: sono fotoelettricamente attivi, per cui questi materiali sono particolarmente adatti per produrre, ad esempio, celle solari.
Variando le percentuali degli elementi miscelati per ottenere il composto è possibile ottimizzarne le proprietà per lo spettro della luce solare (nel linguaggio tecnico: ottimizzazione della larghezza della zona di carica spaziale e della giunzione p-n).
Ma che cosa significa CIS?
Il termine CIS è l'acronimo degli elementi che formano il legame chimico del materiale.
Un rappresentante tipico è il seleniuro di indio e di rame: C: Cu (rame), I: indio (In), S: selenio (Se). Per la sua struttura cristallina, il CIS con la formula chimica CuInSe2 fa parte della famiglia della calcopirite. Würth Solar è la prima produttrice al mondo ad aver attuato in serie questa tecnologia in eccellente qualità in Germania.
Avete domande? Siamo a vostra disposizione.
Telefono 0471 066 711, oppure inviateci un'e-mail a solar-italy@we-online.com